Elegir idioma

Plantillas Visio

CommScope ha desarrollado un nuevo método fácil de usar para crear dibujos Visio con preciosos detalles, usando una dinámica plantilla de dibujos. La nueva plantilla de dibujos de CommScope ofrece muchas ventajas:

  • Todas las plantillas de CommScope están precargadas para su uso inmediato
  • El software está incorporado para alertar al usuario sobre cualquier forma y plantilla nueva o faltante
  • Un informe BOM automático que se puede exportar a Excel
  • La escala de los dibujos está preestablecida para asegurar la compatibilidad con las formas de otros fabricantes
  • La capa de dibujo está preestablecida para permitir la activación y desactivación de la visibilidad de puertas o biseles
  • Los datos del bloque de título se completan casi automáticamente
  • Las formas se pueden buscar con un Código de producto parcial (por ej., 360G2-1U*) 

Las formas se ubican en su lugar de una manera inteligente (por ej., los paneles se ubican en un incremento de unidad rack discreto) y muchas formas ahora se pueden reconfigurar facilitando y agilizando los cambios. Por ejemplo, una salida de información es una forma única en una plantilla (por ej., MGS-500-XXX) pero con un solo clic del botón derecho del ratón, se puede cambiar a cualquiera de los 13 colores que se ofrecen. Cambiar el color que se muestra en el dibujo también cambiará automáticamente los respectivos datos en el BOM.

Cómo comenzar a usar la nueva metodología de Visio

Lea el documento Cómo comenzar a usar la nueva metodología de Visio antes de continuar. Después de descargar los materiales como se describe, revise las instrucciones que se incluyen para aprovechar al máximo su experiencia con Visio. 

 Recursos de Visio:
    Instrucciones de Visio
    Fuente HelveticaNeue (archivo zip)
    Plantillas Visio (archivo zip)
    ¡Nuevas! Plantillas Visio (archivo zip) - Innovaciones adquiridas de TE Connectivity

Comentarios