MTDC en redes Edge

Los data centers multi-tenant ahora viven en la periferia para capitalizar su ubicación de red. Para comprender cómo y por qué, primero debemos definir "Edge". En este blog, Alastair Waite proporciona esta definición.

CommScope-Forms-Multitenant-DC-Alliance“Edge computing” y “edge data centers” son términos que se han vuelto más comunes en la industria de TI últimamente. Los centros de datos de múltiples inquilinos (MTDC) ahora viven en el borde para capitalizar su ubicación de red. Para comprender cómo y por qué, primero debemos definir "Edge".

¿Qué es el "Edge" y dónde se encuentra?

El término Edge es algo engañoso ya que está ubicado más cerca del núcleo de la red de lo que sugiere el nombre, y no hay una definición de edge concreta, sino dos.

La primera definición es la de la periferia del cliente, ubicada en las instalaciones del cliente para admitir aplicaciones de latencia ultra-low. Un ejemplo sería una planta de fabricación que requiere una red para admitir robótica totalmente automatizada habilitada por 5G.

HAGA CLIC PARA TUITEAR:Alastair Waite de CommScope le ayuda a buscar el borde de la red con MTDC.

La segunda definición es Network edge, ubicado hacia el núcleo de la red. Este paradigma ayuda a admitir la baja latencia necesaria para aplicaciones como la conducción asistida por la nube y los juegos de alta resolución. Es en Network Edge donde prosperan los MTDC.

Flexible y Acogedor

Los MTDC que son flexibles y están listos para adaptarse a una variedad de configuraciones de clientes pueden aprovechar al máximo su ubicación en el Network edge, así como la proximidad a áreas densamente pobladas. Algunos clientes de MTDC sabrán cuáles son sus requisitos y proporcionarán su propio equipo. Otros clientes que trasladen sus operaciones fuera de las instalaciones a un MTDC necesitarán orientación experta para respaldar sus aplicaciones. Un MTDC exitoso podrá adaptarse a ambos escenarios.

Se necesita flexibilidad no solo dentro de la configuración inicial; la conectividad dentro del MTDC debe ser flexible el día uno y dos también. Para habilitar esta flexibilidad, debe considerar su cableado estructurado. La arquitectura recomendada para la flexibilidad dentro de la jaula del cliente se basa en una arquitectura de hoja y columna. Cuando se utilizan cables troncales con un alto número de fibras, como MPO de 24 fibras, el cableado troncal entre los interruptores de hoja y espina puede permanecer fijo.

A medida que las tecnologías de redes ópticas cambian de óptica dúplex a paralela, y viceversa, simplemente tiene que cambiar el módulo y la presentación de fibra óptica que ingresa o sale del lomo o del gabinete de hoja. Esto elimina la necesidad de cortar y reemplazar el cableado del maletero.

Una vez que la arquitectura de hoja y columna está en su lugar, hay consideraciones adicionales a tener en cuenta para garantizar que el MTDC pueda adaptarse fácilmente a las demandas de ancho de banda y velocidades futuras en la jaula. Para lograrlo, hay que fijarse en los armarios de servidores y sus componentes, teniendo en cuenta que las adiciones y modificaciones deben realizarse de forma sencilla y rápida.

Para profundizar en cómo los MTDC pueden optimizar para capitalizar en edge, consulte el informe técnico reciente de CommScope titulado "Nuevos desafíos y oportunidades esperan a los MTDC en el borde de la red".

Haga clic aquí para ver el documento de periferia de la red