Mejore la capacidad de red y la cobertura inalámbrica para admitir mejor las demandas de tráfico de datos en interiores y exteriores.
Ver todos los productos
Optimice sus redes de banda ancha HFC para satisfacer las demandas de datos de alta velocidad, así como la necesidad de baja latencia, seguridad y mayor capacidad.
Ver todos los productos que cumplen con BABA
Garantice una protección, fiabilidad y escalabilidad superiores para sus redes interiores y exteriores.
Obtenga un rendimiento óptimo de alta velocidad con una variedad de conjuntos de cables, incluidas opciones coaxiales, de fibra e híbridas.
Mantenga sus data centers, canales interiores y armarios de telecomunicaciones organizados con estas opciones de gestión del cableado.
Cree redes de alta velocidad a partir de una variedad de ofertas de cables de alta calidad que se personalizan para adaptarse a sus necesidades.
Ofrezca un excelente rendimiento y fiabilidad con una línea completa de conectores y componentes fáciles de usar.
Satisfaga los requisitos técnicos y funcionales mientras se ocupa de la estética en la parte frontal de sus redes de cobre y fibra.
Amplíe la cobertura de servicios móviles con sistemas de antenas distribuidas (DAS) y células pequeñas, e implemente redes inalámbricas privadas para aplicaciones críticas.
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
Convierta su infraestructura existente en una red de acceso coaxial de fibra híbrida que satisfaga sus requisitos de rendimiento, tiempo de comercialización y costos.
Modernice los emplazamientos de células micro y pico para expandir la capacidad y admitir implementaciones LTE y 5G.
Modernice los sitios de células macro para expandir la capacidad y admitir implementaciones LTE y 5G y backhaul inalámbrico.
Redes empresariales
Explore las herramientas exclusivas de CommScope que facilitan la investigación, especificación, pedido y seguimiento de productos CommScope.
En CommScope, ampliamos los límites de la tecnología de comunicaciones para crear las redes más avanzadas del mundo. En todo el mundo, nuestro personal y nuestras soluciones están redefiniendo la conectividad, resolviendo los desafíos actuales e impulsando la innovación que satisfará las necesidades de lo que sigue.
Más información
Cree conexiones duraderas dando forma a las redes del futuro con CommScope. Únase a nuestro dinámico equipo de innovadores talentosos mientras redefinimos la conectividad en todo el mundo. Así sea un experto de la industria con años de experiencia o un nuevo profesional , su trabajo dejará huella. En CommScope, su imaginación puede reinventar el futuro.
Trabajos en CommScope
En CommScope, nuestro objetivo es apoyar a los proveedores de servicios a medida que desarrollan las redes que acortan la brecha digital al llevar la banda ancha a todas las comunidades y a todos, sin importar dónde vivan.
Lea sobre las tecnologías, las tendencias y las estrategias que definirán su red y darán forma a nuestro mundo digital en los próximos años. Visite la Descripción general de las perspectivas para comenzar.
Suscribirse
Artículos encontrados: 1387
Microwave antennas have emerged as a great option for long-distance communications. This technology finds is roots in other historical communications inventions. If you want to learn more about microwave fundaments, James Donovan explains that the Infrastructure Academy has a course designed especially for you.
The world telecommunications cabling infrastructure standards continues to evolve. The new European standard series EN 50600-x is scheduled to be completed early this year. In this blog, Hans-Jürgen Niethammer provides a summary of his white paper that covers two aspects that are vital to understanding the new standard series.
Cell sites today include more RF components than ever, which complicates the measurement of return loss/VSWR. CommScope offers a System VSWR Calculator on its website that can help. Lou Meyer explains.
Eager to learn more about how microwave antenna systems work? In today’s blog post, Jim Syme previews two key concepts in antenna theory: directivity and gain. His “back to basics” lesson comes from the new CommScope Infrastructure Academy online course called Microwave Radio Antenna Link Fundamentals.
La nota del blog de hoy es la siguiente edición de la serie “Definiciones de CommScope” en donde explicamos términos comunes de la red de comunicaciones y la infraestructura de los data centers. In this blog, Dave Tanis explains how structured cabling and the related standards organizations have help improve the design, installation and maintenance of IT networks around the world.
A good approach to small cells is to start with the root cause of the problem and then assess the most appropriate tools for each application. If you step back to see the bigger problem, then there are a host of tools that can be considered. Selecting the right tool then becomes a matter of evaluating each application and assessing future state requirements. Philip Sorrells can help you do so with information offered in today’s blog post and the LTE Best Practices ebook.
Multi-User MIMO (MU-MIMO) is a required feature of 802.11ac Wave 2 APs that serves clients in parallel, freeing airtime and increasing the effective thoroughput of the Wi-Fi network. Ruckus BeamFlex+ customizes AP antenna configurations to focus signals, reduce noise, and produce the highest possible data rates.
Today, we opened a new, multi-million dollar R&D and Operations center in Bangalore, India, dedicated to innovation for our customers worldwide. The Ulsoor, Bangalore site – which houses a...
Many operators are in the midst of evolving to the next level of sophistication in antenna configuration, planning the move from 2-way receive to 4-way receive. 4X2 MIMO will further improve the traffic carrying capability of the RF path and increase the capacity of the link from the base station to the mobile. The 4-way receive configurations will also ease the transition to 4X2 downlink MIMO. Ray Butler explains more in today’s blog post.