CommScope ha pensado en el futuro, en la manera de ofrecer redes inalámbricas preparadas para 5G en interiores, donde se establecen la mayoría de las conexiones. En la actualidad, las redes LTE enfrentan una demanda constante por más cobertura y más capacidad, y las redes 5G llevarán las cosas a un nivel completamente nuevo. Por este motivo, es buena idea invertir en soluciones in-building wireless que proporcionen dividendos en la actualidad y que establecen las bases del rendimiento de las redes 5G en el futuro.

    Sistema de antena Era™ C-RAN
    Era cubre varios edificios, incluso una combinación de espacios interiores y exteriores, con una capacidad compartida flexible, mediante un fronthaul totalmente digital que opera sobre un cableado estructurado estándar. Consolida varias cabeceras en una cabecera única y compacta que puede ubicarse en cualquier lugar de las instalaciones, o incluso a millas de distancia, ya que las funciones de banda base pueden trasladarse a la nube. Era es la manera en la que el sistema de antenas distribuidas (DAS) ingresa a la era de 5G.

    • A través de un proyecto de desarrollo en conjunto entre CommScope y Nokia, Era ofrece una interfaz de radio pública común (CPRI) que conecta la unidad de banda base (BBU) AirScale de Nokia.
    • La CPRI simplifica de gran manera la infraestructura de la cabecera, lo que reduce la cantidad de equipos, la energía y el espacio físico necesarios para alojar la cabecera.
    • Era establece una infraestructura fronthaul totalmente digital que es necesaria para servicios nuevos, como 5G y Citizens Broadband Radio Service (CBRS).

    Small cells OneCell® C-RAN
    Obtenga una cobertura de small cells sin los traspasos o la interferencia de las small cells. OneCell® es la primera solución para small cells C-RAN de célula única que elimina los traspasos al crear una única célula física en todos los puntos de acceso. Permite reutilizar la frecuencia para multiplicar la capacidad, lo que se desea para las redes LTE y lo que sin duda necesitará para las redes 5G. La arquitectura optimizada de OneCell opera sobre una infraestructura Ethernet estándar para lograr implementaciones rápidas y económicas.

    • OneCell no requiere una configuración compleja ni una planificación de radiofrecuencia. Como resultado, simplifica la implementación y reduce los costos.
    • El punto de radio OneCell de la serie RP5000 admite hasta cuatro proveedores exclusivos en un punto único de acceso, lo que lo hace ideal para servicios de neutral host para múltiples operadores.
    • Su comunicación optimizada con la red central convierte a OneCell en una forma innovadora, eficaz y de gran capacidad para descargar el tráfico de células macro

     

    Vea cómo CommScope lidera el camino hacia un mundo 5G más simple y eficiente.

     

    < Volver a 5G

    Powered By OneLink