En los espacios empresariales (es decir, edificios, campus y sedes), los conceptos inteligentes se están implementando a un ritmo constante. Este ritmo se debe a que la infraestructura de comunicaciones que admite aplicaciones de construcción inteligente es universal, flexible y está preparada para el futuro. Curiosamente, la situación actual en el dominio público, es decir, el mundo fuera del espacio empresarial es algo comparable a los primeros días de la construcción de cableado.
El cableado estructurado fue introducido a principios de la década de 1990 por AT&T, inicialmente llamado SYSTIMAX (ahora una marca de CommScope) En aquel entonces cada aplicación tenía su propia solución de cableado y variaba según los medios como; Para los medios, se barajan distintas opciones, como par trenzado, cable apantallado, coaxial, twinaxial y doble coaxial (entre otros). Con respecto a la topología, también existen varias opciones: redes en bus, en anillo, en cadena, en estrella. Cuando se introdujo el cableado estructurado, muchos de estos medios y estas topologías desaparecieron, lo que dejó una única infraestructura de cableado común para voz y datos.
¿Qué pasa con aplicaciones operativas como sensores y varios sistemas, incluyendo HVAC, iluminación, control de accesos y seguridad? La mayoría de estas aplicaciones podían ejecutarse sobre soluciones de par trenzado, mientras que otras requerían varios ajustes. A fines de la década de 1990 se introdujeron soluciones de cableado estructurado para la mayoría de las aplicaciones de construcción. En lugar de enchufes colocados a nivel del piso, se colocaron por encima del techo; además se crearon soluciones de cableado estructurado para la Solución Inteligente de Construcción (IBS por sus siglas en inglés).
HAGA CLIC PARA TUITEAR:Jan Honig de CommScope explica cómo la construcción de una infraestructura en una ciudad inteligente debería comenzar con la construcción de los cimientos.
Hoy, todos los edificios nuevos utilizan una solución IBS con una flexible Red de Conectividad Universal (UCG); sin embargo, es importante tener en cuenta que las soluciones de IBS deben usar cableado de Categoría 6A para admitir aplicaciones futuras y actualizarse de manera sencilla. Incluso las últimas soluciones de Wi-Fi 6, iluminación inteligente y Sistemas de Antena Distribuido activo (DAS) pueden correr sobre una UCG con cableado CAT6A. Esta infraestructura a menudo se conoce como la cuarta utilidad.
¿Qué podemos ver en los espacios públicos en la actualidad? Al parecer el espacio público se encuentra 15 años atrás del sector privado o del entorno empresarial; no obstante, vemos pares trenzados que se extienden a las casas por parte del operador incumbente. Algunos operadores también están implementando redes de fibra hacia el hogar (FTTH), mientras que otros usan coaxial para sus aplicaciones de datos y video. Además, las empresas están implementando soluciones de fibra hacia el negocio (FTTB), así como soluciones de fibra hacia la antena (FTTA). Por último, pero no menos importante, las compañías ferroviarias y de gestión de agua operan su propia infraestructura de comunicaciones dedicada.
En las ciudades, las calles todavía deben excavarse con frecuencia para su instalación y reparación, lo que causa embotellamientos y crea inconvenientes para los peatones debido a la gran cantidad de soluciones de cableado dispares existentes, por ello es importante trazar un rumbo más sostenible para el futuro. Específicamente, las estrategias de implementación efectivas pueden basarse en despliegues empresariales exitosos. Por ejemplo, ¿cuál es el mejor medio de elección para el futuro? Lo más probable es que se trate de fibra combinada con conectividad inalámbrica. Hay que recordar; no existe nada inalámbrico sin fibra óptica. Se debe hacer es comenzar por construir una UFG en ciudades inteligentes con suficiente fibra para aplicaciones futuras, tal como lo hemos visto dentro de las empresas.
Ejemplos del futuro posible incluye FTTH, FTTA y FTTB. Con el inicio de las implementaciones de 5G, operadores y administradores deben estar listos para la densificación. Específicamente, la red de fibra deberá ser lo suficientemente flexible como para conectar una gran cantidad de mobiliario urbano que admitirá las antenas del futuro. De igual forma, los sensores IoT que se instalarán deben poder comunicarse con 4G, LoRa, Wi-Fi, 5G, entre otros protocolos.
Se debe enfatizar que cada antena, tanto para LTE como para 5G, así como los puntos de acceso Wi-Fi, necesitarán estar desplegados en relación a la fibra. Por otra parte, la implementación de una red de fibra suele generar importantes ahorros económicos. Durante un Webinar en mayo de 2019 presentado por el Consejo Europeo de FTTH, del cual CommScope es miembro, se anunció una inversión adicional del 7% (sobre una red FTTH tradicional) que permitirá la instalación de una red de fibra en toda la ciudad que pueda soportar aplicaciones futuras sin la adición de fibra nueva en el corto o mediano plazo.
La construcción de una infraestructura en una ciudad inteligente debe comenzar con la construcción de los cimientos (la UFG). Cualquier “aplicación” que se desee usar en la ciudad se puede conectar a esta red de manera rápida y fácil, sin demasiados inconvenientes para los ciudadanos.