Como viajero frecuente de negocios, normalmente paso tantas horas trabajando desde habitaciones de hotel en todo el mundo como desde mi oficina en Dallas, Texas. Y a pesar de que tengo un gran interés personal en el mercado de infraestructura de cableado debido a mi posición en CommScope, cuando trabajo desde una habitación de hotel, mi mejor opción para la conectividad generalmente se brinda a través de una conexión Wi-Fi. La parte difícil de mi expectativa es que mis requisitos para una conectividad robusta no cambian según mi ubicación. Regularmente me conecto a través del VPN corporativa para correo electrónico, CRM y una variedad de otras aplicaciones de red, todo mientras trato de participar en una reunión en video sobre la misma conexión.
Del mismo modo, gran parte de mi familia y el tiempo de paternidad cuando viajo se maneja de la misma manera. Al tener tres hijos adolescentes / pre-adolescentes que prefieren interactuar por FaceTime, el modelo generalmente funciona bien, suponiendo que mi conectividad sea sólida. Para completar mi total y completa dependencia de una conectividad sólida a Internet cuando estoy de viaje, mi tiempo de inactividad generalmente implica ver mis programas favoritos en Netflix, Amazon Prime o Hulu en mi iPad... una vez más a través de Wi-Fi.
Supongo que puedes decir que no hay nada particularmente único en este modelo o en el volumen de contenido que consumo a diario. Soy solo uno de los miles de guerreros del camino cuyas expectativas y requisitos de ancho de banda confiable aumentan todos los días.
Infraestructura de backend
Debido a mi profesión, también soy un guerrero de la carretera que comprende y aprecia en su totalidad que muchos de los hoteles en los que me alojo han invertido mucho para instalar puntos de acceso inalámbrico (AP) de siguiente generación para acomodar esta tendencia de cada vez mayor de consumo de datos. En teoría, estos puntos de acceso deberían permitir a los huéspedes y al personal disfrutar de una conexión rápida y confiable en todo el hotel; en las habitaciones, centros de negocios, restaurantes, gimnasios y vestíbulos. De hecho, ya no es una característica "agradable de tener", sino que es un requisito indispensable para mantener las habitaciones llenas con viajeros de negocios. También me doy cuenta de que la simple instalación de nuevos AP no siempre es suficiente para garantizar una conexión rápida y confiable.
Esto se debe a que la infraestructura de back-end necesaria para soportarla última generación de puntos de acceso Wi-Fi también debe actualizarse para manejar dispositivos invitados que requieren mucho ancho de banda, como aplicaciones AR / VR, transmisión de video 4K, wearables, tabletas,computadoras portátiles y asistentes personales como Alexa y Siri, además de admitir dispositivos huéspedes, la infraestructura de back-end ofrece conectividad crítica para la tecnología operativa (OT) del hotel en evolución, como dispositivos IoT de sala inteligente, CCTV, seguimiento de activos, botones de pánico, sistemas de control climático, cerraduras inteligentes y dispositivos POS. Exploremos esto con más detalle a continuación.
Infraestructura de cableado
Los puntos de acceso Wi-Fi 5 Wave 2 (802.11 AC) pueden admitir velocidades de descarga de hasta 800 Mb/s y Wi-Fi 6 (802.11AX ) de hasta 1,6 GB/s. Para garantizar un rendimiento óptimo de esos AP, la experiencia para los invitados y el crecimiento futuro, ambas versiones deben ejecutarse sobre cables de Categoría 6A. Sin embargo, con mucha frecuencia esta parte de la red troncal se ignora por completo o se instala de la manera más económica posible. En consecuencia, estas redes troncales a menudo se desempeñarán muy por debajo de las recomendaciones establecidas por ISO / IEC y ANSI / TIA para la Categoría 6A que soporta completamente Wi-Fi 5 Wave 2 y superior. La triste verdad es que no hay suficientes personas que piensen en la "plomería" de la infraestructura del mundo real que se necesita para soportar el flujo masivo de datos y aplicaciones que se ejecutan sobre ella.
PoE
Esto me lleva a mi segundo punto. La última generación de puntos de acceso Wi-Fi 5 Wave 2 y Wi-Fi 6 también puede beneficiarse de los conmutadores de varios gigabits queadmiten el estándar 802.3bt Power over Ethernet (PoE) a sus 90 watts completos. Aunque la mayoría de estos AP funcionan a 30 watts, algunos requieren más potencia para manejar los 4, 8, 12 radios inalámbricos a plena potencia, y proporcionan energía para losdispositivos conectados a través de sus puertos USB. En pocas palabras, se necesitan más de 30 watts para aprovechar al máximo ciertos puntos de acceso Wi-Fi 5 y Wi-Fi 6.
En muchos casos, 40-45 watts son suficientes para un rendimiento AP óptimo. Los dispositivos adicionales alimentados por PoE también pueden beneficiarse de más de 30 watts que incluyen pantallas de video HD / 4K, cámaras de punto-inclinación-zoom, sistemas POS e iluminación LED inteligente. Esas mismas conexiones deben instalarse con infraestructura de Categoría 6a.
Más allá de los puntos de acceso
Mirando más allá de los puntos de acceso, hay varios dispositivos que pueden aprovechar más de 60 watts de PoE en el conmutador. Al igual que los puntos de acceso Wi-Fi 6 que funcionan con solo 30 watts, muchos dispositivos están diseñados para funcionar con una potencia inferior a la óptima, pero solo brindan todas sus capacidades cuando la potencia máxima está disponible. Un ejemplo de ello es la iluminación LED inteligente. Otra es una amplia gama de dispositivos IoT para la automatización de oficinas y edificios. Esperamos que esta tendencia continúe en el futuro para los sensores,puntos de acceso y video IoT de próxima generación, así como para la infraestructura AR / VR.
Conclusión
En conclusión, simplemente implementar nuevos puntos de acceso Wi-Fi 6 no es suficiente para que los hoteles garanticen una experiencia óptimapara los huéspedes. El consumo de datos y la proliferación de dispositivos PoE solo continuarán creciendo. Para soportar completamente las generaciones más recientes de AP, también se debe instalar una infraestructura de cableado de categoría 6A y conmutadores de varios gigabits que admitan el estándar PoE 802.3bt a sus 90 watts completos.