Cuando tiene problemas con la red Wi-Fi de su hogar, ¿sabe qué hacer? ¿El problema está en su proveedor de servicios, en el router o en los propios dispositivos Wi-Fi? Digamos que, como con todos sus dispositivos electrónicos, reinicia el router o el módem, pero aún tiene problemas ¿qué hace ahora?
Con el lanzamiento de la aplicación ARRIS SURFboard Central, CommScope está mejorando las formas en que administra, soluciona problemas y optimiza su red doméstica. Anteriormente conocida como SURFboard mAX Manager, la aplicación SURFboard Central ha mejorado los servicios y características que permiten que usted controle su red sin importar dónde se encuentre.
HAGA CLIC PARA TUITEAR:¿Quiere administrar y optimizar su Wi-Fi? Ronen Stern explica cómo puede hacerlo utilizando la aplicación ARRIS SURFboard Central
Con un solo tablero que le proporciona estadísticas vitales y notificaciones de eventos, puede comprender e identificar fácilmente sus áreas problemáticas. Detrás de escena, el sistema CommScope está trabajando para repararse y optimizar su experiencia; sin embargo, hay casos en los que se requiere una intervención manual. Armado con información sobre la red Wi-Fi de su hogar y con la capacidad de ajustar automática y manualmente su sistema, usted tiene el control total para optimizar su experiencia.
Administra tu Wi-Fi
Al usar la aplicación SURFboard Central, usted puede configurar y personalizar su red doméstica con facilidad. Puede ejecutar una prueba de velocidad para verificar el rendimiento de su red y rastrear todos los dispositivos conectados a ella. Puede controlar la cantidad de ancho de banda que utiliza cada dispositivo y la intensidad de la señal. La aplicación también le permite habilitar o deshabilitar una red de invitados con un simple clic.
Solucionar problemas de Wi-Fi
La aplicación le proporciona actualizaciones en tiempo real sobre posibles áreas problemáticas en su red Wi-Fi doméstica y los dispositivos conectados a ella. Con la aplicación SURFboard Central, usted podrá obtener información fácil de entender acerca de la configuración de su red. La aplicación lo ayuda a comprender el funcionamiento interno de la red Wi-Fi de su hogar, incluida la topología, los dispositivos conectados y su entorno.
Optimiza tu Wi-Fi
La solución SURFboard está trabajando continuamente para optimizar su experiencia de conectividad: ajustándose a la interferencia de Wi-Fi (es decir, el enrutador de su vecino), rastreando los cambios en la ubicación de sus dispositivos dentro de la casa (por ejemplo, cuando mueve su tableta de una habitación a otra) y el uso de datos según las necesidades de navegación y transmisión de su familia.
La aplicación proporciona a nuestros usuarios de SURFboard mAX Pro y Plus un panel digital para administrar los servicios Wi-Fi de sus hogares que se encuentren conectados. Estará disponible para todos los productos SURFboard existentes y futuros a finales de este año.
Si desea una mejor administración y optimización de la red Wi-Fi de su hogar, es hora de que descargue la aplicación SURFboard Central.