En el mundo conectado de hoy, esperamos que todos nuestros dispositivos nos faciliten la vida. Se espera que las velocidades de conectividad a Internet sean más fluídas. Nunca deseas ver la palabra “buffering" o experimentar interrupciones. También, deseas administrar el tiempo de pantalla de tus hijos.
Para lograr todo esto, su red doméstica requiere una aplicación que lo ayude a estar al tanto de su vida conectada. Es por eso que CommScope se complace en presentar la nueva aplicación ARRIS SURFboard Central. Contiene actualizaciones de la apariencia de la aplicación anterior, al tiempo que le brinda la administración de Wi-Fi y el control parental al alcance de su mano.
Anteriormente llamado SURFboard mAX Manager, la nueva aplicación proporciona a nuestros usuarios de enrutadores de malla SURFboard mAX Pro y SURFboard mAX Plus un "tablero digital" para administrar los servicios de Wi-Fi de su hogar conectado. Al usar un dispositivo móvil, ponemos todo en un solo lugar. La aplicación SURFboard Central le permite:
- Verificar y revisar todos sus dispositivos conectados.
- Establecer controles parentales.
- Optimizar su red Wi-Fi.
- Establecer Wi-Fi para invitados.
Controles parentales
¿Quieres establecer límites en línea para tus hijos? Con los nuevos controles parentales de la aplicación SURFboard Central, puedes:
- Crear perfiles separados para todos los dispositivos aprobados de sus hijos.
- Establecer límites en el uso y los horarios específicos del dispositivo mediante la administración de los tiempos de pantalla.
- Pausar internet en cualquier momento.
Gestión y optimización de Wi-Fi
¿Sabes qué verificar cuando surgen problemas de red? Si tiene visitantes, ¿sabes cómo configurar una red de invitados? La aplicación SURFboard Central le permite optimizar y administrar su red Wi-Fi. Puede mantener su red segura y protegida con actualizaciones automáticas mientras prueba el rendimiento de su red.
La aplicación estará disponible para todos los productos SURFboard existentes y futuros a finales de este año; sin embargo, no admitirá lo siguiente:
- Enrutadores SURFboard RipCurrent
- Gateways DOCSIS 3.0 heredados basados en Broadcom (SBG6400, SBG6700, otros)
La aplicación se puede descargar a dispositivos Android e iOS:
En futuros blogs, destacaré las funciones más recientes de SURFboard Central y cómo beneficiará a su red Wi-Fi doméstica.