Al administrar la red LAN de su edificio, espere lo mejor, pero siempre prepárese para lo peor, donde lo peor es una situación de emergencia que pone en riesgo vidas y propiedades. Si no puede proteger a los empleados y visitantes, nada más importa; es por eso que su infraestructura de red es tan importante.

Idealmente, su red de cableado debería ayudar a proteger vidas y propiedades antes de que se presente una emergencia. Si ocurre una crisis, la infraestructura de cableado puede ser un salvavidas, posibilitando a las personas que están atrapadas o en peligro pedir ayuda, lo cual permite a los socorristas localizar rápidamente a las víctimas y ayudar a coordinar los esfuerzos de rescate. Desde la red de cableado estructurado hasta los múltiples sistemas conectados, como in-building wireless, la seguridad de edificios y la iluminación, prácticamente todos los aspectos de la infraestructura de la capa física de su edificio desempeñan un rol en la protección de vidas y propiedades.

¿Le gusta lo que ha leído hasta aquí?
Descargue el artículo completo

 

Conectarse cuando los segundos cuentan

Durante una emergencia, la red in-building wireless (red inalámbrica dentro del edificio) es crítica. Además de transportar tráfico móvil estándar, estos sistemas se implementan cada vez más para permitir frecuencias de seguridad pública exclusivas que el personal de respuesta ante emergencias utiliza. Incluyen radio troncal terrestre (TETRA), bandas VHF/UHF y, más recientemente, bandas LTE como FirstNet® en los EE. UU. Los requisitos reglamentarios sobre estos sistemas varían según el país y la región, pero el soporte in-building wireless para bandas de seguridad pública local está convirtiéndose rápidamente en algo común. En algunos casos, es un requisito para obtener permisos de ocupación o de construcción, especialmente de grandes edificios.

Las soluciones in-building wireless también proporcionan conectividad celular crítica a los empleados u otros ocupantes del edificio que sean incapaces de comunicarse o escapar del edificio en una emergencia. Dado que la red celular en exteriores tiene dificultades para penetrar en los edificios, obtener una conexión fiable puede depender de la presencia de una solución in-building wireless en la empresa. Esto es particularmente cierto en lugares como ascensores, sótanos u otros espacios interiores que son muy difíciles de alcanzar desde la red exterior.

Cómo su LAN puede proteger vidas y propiedades

UN SISTEMA INALÁMBRICO FIABLE SE VUELVE ESENCIAL

Un estimado del 80 por ciento de todas las llamadas móviles se originan en interiores; lo que es más importante, una parte de esas llamadas implica una amenaza inmediata para la salud personal o la seguridad pública. Una red in-building wireless resistente es algo imprescindible.

Detección temprana de problemas

El Internet de las cosas (IoT), el cableado de fibra energizada y la energía por Ethernet (PoE) han permitido el uso ampliado de los dispositivos conectados para mejorar el monitoreo y gestión de diversos sistemas y espacios de edificios. Muchos de estos sistemas juegan un rol clave durante una emergencia. El equipo de videovigilancia ayuda a los socorristas a encontrar ocupantes atrapados. La iluminación de emergencia, que se puede ejecutar como un sistema de bajo voltaje, permite que las personas en el edificio salgan de manera segura. Los sensores de red pueden detectar y abordar peligros como incendios antes de que se salgan de control. Mantener estos sistemas operativos incluso cuando se interrumpe la fuente de alimentación principal del edificio puede salvar vidas y propiedades.

Los materiales importan

La mayoría de las jurisdicciones ahora aplican calificaciones ignífugas para varios materiales de construcción. El cableado estructurado que soporta la red empresarial no es una excepción. Las clasificaciones ignífugas para cables están destinadas a garantizar que los materiales utilizados en diversos cableados de TI y A/V cumplan con los requisitos locales de seguridad contra incendios. Algunas clasificaciones se basan en la capacidad de supervivencia del cable en condiciones de incendio, las temperaturas que puede soportar y el tipo de productos químicos que se liberan cuando se quema. Otras clasificaciones indican que el cable cumple con los requisitos mínimos para el uso en aplicaciones específicas.

Recomendaciones de implementación

Soporte in-building wireless para frecuencias de seguridad pública

Diferentes regiones especifican distintas frecuencias de seguridad pública, por lo que las soluciones in-building wireless que soportan esas frecuencias deben cumplir con la autoridad local competente (AHJ). Se aplicarán otros requisitos específicos según el tipo de estructura en la que esté operando la solución in-building wireless. Algunas regiones están migrando de las frecuencias TETRA al rango de 700 - 800 MHz del espectro LTE, pero la migración tardará años en completarse, con un progreso en los mercados globales que varía, a veces en gran medida.

Cableado resistente para monitoreo de seguridad y redes de sensores

La conectividad mejorada como la que se encuentra en los edificios inteligentes permite redes de cámaras de seguridad IP y sensores de ocupación que ayudan a detectar intrusos o ayudan a localizar personal atrapado en caso de una emergencia. Con la infraestructura de cableado adecuada, estos dispositivos que utilizan energía por Ethernet (PoE) se pueden ubicar en casi cualquier lugar donde se necesiten para obtener una cobertura óptima. Más importante aún, las redes de bajo voltaje que soportan estos sistemas deben permanecer operativas en caso de que se interrumpa o corte el suministro de energía del edificio. El cableado de fibra óptica y las redes PoE ofrecen la ventaja de alimentarse en los conmutadores, que normalmente tienen el respaldo de baterías de UPS. Como resultado, pueden operar independientemente de la fuente de alimentación principal.

Diseño y construcción de cables basados en estándares.

Es fundamental que todo el cableado de la infraestructura cumpla o supere las calificaciones mínimas de seguridad contra incendios. Estas pueden variar significativamente según la ubicación, por lo que es importante consultar con la autoridad local que tenga jurisdicción. Los administradores de redes empresariales deben conocer las regulaciones locales y los estándares de la industria correspondientes, asegurándose de que cualquier cableado que se use cumpla con o exceda los requisitos.

 

Asóciese con CommScope para alcanzar el potencial de sus redes empresariales

En el mundo siempre conectado de la TI empresarial, es fácil medir las ganancias y pérdidas por rendimiento, productividad y rentabilidad. Ante una emergencia, nos recordamos de lo que realmente importa: personas y familias.

Como socio confiable de muchas de las compañías más respetadas del mundo, CommScope nunca pierde de vista lo que es importante. Si bien nuestras innovaciones han ayudado a definir los edificios conectados e inteligentes de la actualidad, nuestras contribuciones más valiosas son aquellas que colocan a las personas por encima de la productividad. Esta es solo otra manera de ayudarlo a crear un lugar de trabajo más inteligente y seguro. Usted sabe lo que necesita, nosotros sabemos lo que vendrá. Así que juntos podemos alcanzar su potencial completo.

Asóciese con CommScope

 

Si está interesado en este tema, también podrían interesarle los siguientes recursos:

Pregúntenos. Le responderemos en cuestión de horas.
¡Contáctenos!

 

Powered By OneLink