Afone

Afone ejecuta el proyecto Wifilib para digitalizar ciudades de Francia

4xGoPWQ39JdJxDbdSEvvGm
Ver el video

Las ciudades por todo el mundo están llegando a ser digital-que traen a la gente Together soñar, crear e innovar de nuevas maneras. La numeración está forzando ciudades y el negocio al reimagine su negocio modelo-y allí nunca ha sido un rato mejor de hacer ciudades más elegantes. Con la explosión del Internet, el futuro de redes móviles puede necesariamente no estar con la fibra excesiva 4G y 5G, pero con el Wi-Fi. El grupo de Afone, un operador virtual basado en encoleriza, Francia ha lanzado un proyecto llamado el Wifilib-significado Wi-Fi libre como red continua en las ciudades que apuntan las áreas más ocupadas.

Fundado por Philip Fournier y Eric Durand-Gasselin en 1997, el grupo de Afone es las telecomunicaciones y operador electrónico de los pagos con una cifra de negocios anual de 50 millón de euros y se enumera en el Euronext París Exchange común. Estructuran al grupo alrededor de cuatro campos de especialización: telecomunicaciones, comunicaciones digitales, pagos electrónicos y vigilancia alejada. Estas cuatro actividades todas comparten la misma base: telecomunicaciones. El grupo tiene clientes privados, profesionales y corporativos excesivos de 600.000.

Desafío

Cuando 4G fue introducido en 2013, Afone hizo frente a un desafío importante, necesitó tratar la aplicación la densidad de aumento y todavía proporcionar el acceso de banda ancha libre del Internet en todas estas áreas. La consumición de los datos continúa aumentando y los usuarios móviles utilizan no más sus teléfonos apenas para hacer llamadas, sino como una herramienta totalmente separada de la comunicación. El grupo de Afone realizó rápidamente que las áreas del uso fueron restringidas no más al hogar y al Office, pero amplió todos a través de nuestras comunidades también. Esto hizo vital rodar hacia fuera el acceso del Internet a través de todas estas áreas.

Requisitos
  • Proporcione el acceso de banda ancha libre del Internet en áreas de alta densidad
  • Debe ser un abastecedor de acceso de Internet
  • Linearidades de SSIT
  • Aumente la densidad de la red
  • Proporcione el user-friendliness máximo
Soluciones
  • Puntos de acceso desplegados de 4.000 Ruckus R500 en localizaciones centrales entre las ciudades de la tapa 20 en Francia
Beneficios
  • Cobertura del hyper-Centre de las ciudades más grandes de 20 de Francia
  • Los usuarios que firman para arriba en encolerizan tendrán acceso automático y totalmente transparente a la red cuando están en Marsella, Mulhouse, Niza o París
  • Porcentaje de averías extremadamente bajo
  • Gama de gran alcance de la señal
  • Puntos de acceso desplegados de 4.000 Ruckus R500
Para aprender más sobre este proyecto:

 Descargue el estudio de caso completo

Encuentre más estudios de caso disponibles del estudio page de case o explore el estudio library de case.