Bella Center

Ruckus entrega el Wi-Fi de mañana hoy

hpADAYJnd3R9km53HjmW5p
Ver el video

El hogar al aeropuerto más grande de Escandinavia y un cubo del turismo internacional en Europa norteña, Copenhague está dando la bienvenida a un número creciente de los viajeros del negocio y del ocio. En la tapa de la lista de cualquier jetsetter del siglo XXI del recorrido el esencial es una conexión rápida, constante y segura Wi-Fi. El viajero móvil de hoy no aceptará nada menos que una conexión fuerte y confiable del Internet al alcance inmediato que sea capaz de sostener una miríada de dispositivos, haciendo las llamadas telefónicas, videos que fluyen, y mucho más. Si desean continuar con la reputación brillante e innovadora de la ciudad, los hoteles de Copenhague y los lugares del negocio no pueden permitirse descuidar las demandas del Wi-Fi de su cliente. Para el Bella Centre en Copenhague, la capacidad de entregar y de resolver las necesidades de esta demanda de aumento había llegado a ser imprescindible.

Desafío

La Copenhague-parte de centro de Bella A.C. del grupo de la hospitalidad, una de las organizaciones más grandes en hoteles, conferencias, ferias de Dinamarca y hospitalidad-es una de las instalaciones más grandes de la conferencia de Escandinavia. Se jacta los metros cuadrados de 121.800 de espacio multipropósito de la exposición y del congreso, con la capacidad para la gente de aproximadamente 30.000. En el resorte 2011, el cielo de Bella del hotel de la CA de 814 sitios en el centro de Bella fue abierto. Pronto llegó a ser evidente que el abastecedor de centro del Wi-Fi del titular de Bella no podía entregar una red fuerte y confiable en un ambiente tan de alta densidad. La red actual, con tal que por Cisco, podía apoyar solamente un máximo de los usuarios concurrentes el apenas 37,5% de 7.500 de la capacidad total del centro de Bella. Durante conferencias, los puntos de acceso sin hilos en el centro de Bella no podían hacer frente a la oleada en peticiones de la conectividad. Semejantemente, una conexión lenta frustraron a los usuarios del hotel constantemente y contraria, divulgando puntos negros numerosos y niveles insatisfactorios del funcionamiento. La gerencia en el centro de Bella pronto hizo consciente que una solución alternativa necesitó ser desplegada rápidamente.

Como el director del grupo en el centro de Bella, objetivo de Kenneth Kjøbmand estaba claro: para construir el Wi-Fi de mañana. Él comentó: “En la industria de la hospitalidad de hoy, Wi-Fi está tan importante justo como la agua corriente. Nuestra red actual no tenía la capacidad para la cantidad de usuarios que era necesaria para las conferencias de la escala grande. Nos fallaba cuando era el más necesario y era crucial que encontramos una solución que proporcionó la conectividad confiable para usuarios más concurrentes. No deseé tener el segundo mejor Wi-Fi; Deseé tener el primer. Deseé construir el Wi-Fi de la man#ana.”

Requisitos
  • APs que mantendría el centro de conferencia de la capacidad de 30.000 y el hotel de 814 sitios
  • Una solución al sistema anterior de instalar y de quitar el APs cada vez que había una conferencia
  • Una red que se podría manejar fexiblemente
Soluciones
  • puntos de acceso sin hilos de la onda 2 de 900 802.11ac a través de diversas localizaciones de 3 en el hotel
  • puntos de acceso sin hilos de la onda 2 de 340 802.11ac dentro de la exposición Centre
  • ZoneDirector para manejar los puntos de acceso
Beneficios
  • Se convirtió el primer centro de conferencia totalmente equipado de la onda 2 en Europa
  • Capacidad creciente de la red y tenido en cuenta usuarios más concurrentes en la red Wi-Fi
Para aprender más sobre este proyecto:

 Descargue el estudio de caso completo

Encuentre más estudios de caso disponibles del estudio page de case o explore el estudio library de case.