Casos de uso de CBRS

Aprovechando al máximo las posibilidades del espectro

Con el advenimiento de Citizen Broadband Radio Service (CBRS), las empresas en una variedad de sectores ahora pueden utilizar el espectro de comunicaciones premium para sus redes inalámbricas públicas o privadas. Mediante el uso de CBRS, las empresas ahora pueden expandir las capacidades de la red inalámbrica para acceso inalámbrico fijo in-building y sitios de celdas pequeñas. Los siguientes son algunos casos de uso de la industria:

Operadores de redes móviles (MNO)

Con CBRS, los MNO pueden asegurar una solución rentable para ampliar la capacidad y la cobertura, así como para construir su red 5G. Además, CBRS proporciona una mejor cobertura para soluciones móviles tanto en interiores como en exteriores en comparación con otras bandas sin licencia como de 5 GHz. Las estaciones base de CBRS pueden ofrecer un mayor nivel de control de calidad de red deseado con soluciones basadas en LTE sin los desafíos de compartir la banda con Wi-Fi.

Cable Network Operators (CNO)

For cable operators seeking to build out an LTE network, CBRS provides a smart traffic offload option for operators wanting to enter the mobile wireless industry using a Mobile Virtual Network Operator (MVNO) strategy.

CBRS solutions can help CNOs by reducing costs through the deployment of Operators-owned small cell networks, combining current networks to provide optimal coverage and capacity, as well as leveraging mobile network CNOs who need densification. For the investment of a Wi-Fi solution, CNOs can build a valuable wireless LTE network that's dependable, fast and profitable.

Hosts neutrales

Con las soluciones CBRS, los hosts neutrales pueden implementar y administrar una red de nivel empresarial más robusta que es tan poderosa por dentro como por fuera. Perfecto para grandes espacios como estadios, aeropuertos, rascacielos y hospitales. Las soluciones de CBRS son independientes de la red y pueden acomodar fácilmente el tráfico de desbordamiento en sitios que son demasiado pequeños para que los operadores de telefonías móviles los consideren, pero demasiado complejos para que las empresas los aborden solos.

LTE privado

Para las grandes empresas que requieren una red inalámbrica empresarial cerrada o privada, CBRS ofrece una conectividad más segura que el Wi-Fi y a las altas velocidades y calidad de una red inalámbrica LTE. Ya sea que su negocio tenga lugar en un edificio de oficinas alto, un campus universitario o un sitio remoto grande (por ejemplo, la industria minera), las soluciones CBRS le permiten construir una red LTE privada local para toda la empresa, independientemente de si está en el edificio o al aire libre.

Proveedores de servicios de Internet inalámbrico (WISP)/servicios

Para negocios que dependen de transmisiones de datos desde puntos de acceso inalámbricos fijos, las soluciones de CBRS que utilizan espectro compartido habilitado para SAS pueden ayudar a crear una red sólida que no tiene rival. Al utilizar la banda de radio de 3,5 GHz, los WISP y las compañías de servicios públicos pueden construir una red inalámbrica de alta confiabilidad que ofrece acceso inalámbrico fijo rentable con baja latencia y ofrece comunicaciones en tiempo real a todos sus sensores, cámaras e IoT industrial.