Centro de clientes y socios sobre la COVID-19 de CommScope Visitar
Centro de clientes y socios sobre la COVID-19 de CommScope Visitar
La red de HFC se está desarrollando para resolver las demandas de aumento de nuestras vidas, sociedad, y economía digitales. La virtualización del extremo de la cabeza del cable y de los componentes de la red de HFC es dominante a proporcionar mayor capacidad, por aguas arriba, y flexibilidad. Este acercamiento permite que los abastecedores de servicio adapten y desarrollen el hardware, el software y arquitecturas existentes en una red software-definida, para entregar últimas flexibilidad y resistencia.
En las tasas de crecimiento actuales, 5G, Wi-Fi 6 y servicios tales como vídeo de OTT HD, la TV digital, IoT, los usos de la nube, las experiencias immersive y el e-juego utilizará encima de la capacidad entera de las redes de hoy de HFC en algunos años. Las redes deben ahora desarrollarse para sobrevivir. Eso requiere las soluciones para los despliegues flexibles y adaptables de la red. Los operadores de las ayudas de la virtualización resuelven estos requisitos proporcionando el escalamiento elástico, modelos flexibles del despliegue, la automatización, y la velocidad mejorada de la característica.
CommScope se califica únicamente para cubrir todas las partes de este proceso complejo de la virtualización. Ése es porqué los abastecedores de servicio a través del globo confían en CommScope para optimizar funcionamiento e inversiones de la red para entregar más. Nuestras décadas de la experiencia con las redes y HFC permiten que traigamos conocimientos técnicos de las redes de los datos, del vídeo y de acceso para desarrollar inteligente su red - sin overspecifying u overspending.
El informe de banda ancha de la tecnología confirió recientemente nuestra lista virtual de Headend, dispositivo de RD1322 R-PHY, y plataforma elegante del dispositivo de los medios (SMD) a sus revisiones de la tecnología del diamante de 2020. Un panel de los expertos de la ingeniería de telecomunicaciones del cable a Highlight seleccionaron a estos recipientes las soluciones principales de la tecnología del cable en el mercado hoy.
La virtualización es el proceso de consolidar recursos del hardware y del software en una red software-basada, virtual. Esto ayuda a crear las soluciones flexibles que trabajan en extensamente plataformas que computan comunes disponibles, altamente estandardizadas. En vez del hardware purpose-built, los servidores disponibles comerciales del hardware (COTS) se utilizan, conduciendo coste abajo mientras que alzan flexibilidad. Las tareas realizadas por virtualized la solución principal del extremo se optimizan dinámicamente con técnicas de la virtualización, tales como microservices y puesta en contenedores del software. La virtualización no se limita a cualquier parte de la red - usted puede virtualize su plano del control, plano de la gerencia, o los datos acepillan consolidando recursos en una arquitectura estándar-basada del software.
Los abastecedores de servicio desean optimizar sus redes para prepararse para el paso siguiente en su evolución del servicio, resolviendo demandas de hoy y para ser listos para de mañana. Para entregar el servicio y la flexibilidad de las operaciones requeridos para el gigabit, la conectividad multi-access, el diseño y la gerencia de las necesidades de las redes de desarrollarse sistemas del hardware del `los' a más flexible virtualized las soluciones, donde las plataformas de la gerencia del software supervisan, configuran, y manejan operaciones de la red.
El desafío es desarrollar diseño y la gerencia de redes de banda ancha fijas sistemas del hardware del `los' a más flexible virtualized soluciones. Las redes de HFC necesitarán más fibra, más profunda en la red. En la arquitectura profundamente distribuida del acceso de la fibra que resulta (DAA), las conexiones análogas de la fibra se substituyen por las conexiones del IP para crear las conexiones software-controlables que se convierten en parte de una red software-definida. Las tareas realizadas tradicionalmente por los recursos de la ingeniería de la operación se pueden ejecutar como plataforma software-basada que permita la automatización y la gerencia muy eficiente de la demanda, encontrando e inmediatamente agregando recursos disponibles a otra parte en la red cuando está requerida.
Integrar nuevos elementos virtuales en la red existente representa un cambio masivo que requiera el planeamiento cuidadoso e implique nuevas consideraciones estratégicas y de organización.
Hasta hace poco tiempo, las funciones en extremos de la cabeza de la red fueron realizadas por el equipo dedicado, costoso, y recurso-intensivo. Cada dispositivo necesitado para ser procurado, para ser desplegado, y para ser mantenido a través de su curso de la vida del servicio, y de over-dimensioning fue utilizado para acomodar más tráfico, que dio lugar a coste significativo. ¡Hoy, las soluciones distribuidas CommScope de la arquitectura de Access (DAA) permiten construir extremos futuro-listos de la cabeza de la red sin la preocupación de estas ediciones! La combinación de la virtualización de las funciones de la red (NFV) y del establecimiento de una red Software-Definido (SDN) permite que los abastecedores se rompan a través modelo del `del silo del servicio' y baja el coste relativo de activos fijos por usar del hardware y del software del comercial-apagado--estante (COTS), la reunión del recurso, la visibilidad de la red y el analytics. Los cambios del servicio (tales como cambios de VUE-RPD) se pueden poner en ejecución más rápidamente y gerencia repetible, automatizada que los métodos realzan estabilidad así como previsibilidad. Optimización del coste de la ayuda de estos factores. Nuestra plataforma de la virtualización del vCore y del vManager se optimiza completamente para la entrega de banda ancha y video scalable del servicio.
El headend virtual solution de vCore de CommScope con su arquitectura única del escalamiento 3D leverages los elementos field-proven, extensamente desplegados del software para ayudar a operadores a tomar decisiones elegantes y a construir un futuro-listo red-rápido-mientras que maneja costes e inversiones. Las funciones del control y de la gerencia de la plataforma del vCore se derivan de E6000® industria-que conduce CER de CommScope. Este software solamente, despliegue COTS-basado asegura el uso eficiente de recursos. Un solo grupo de servicio (SG) se puede elástico escalar hasta centenares, y escalar detrás abajo a cualquier tamaño. Otras ventajas incluyen el escalamiento inconsútil con corazones de la CPU, velocidad de reloj y el escalamiento del dominio de Mac con SGs múltiple por vCore.
vManager ahorra tiempo y el dinero con la función de la red y la virtualización software-definida de la red (SDN) a través de una dirección de la red más eficiente y reduciendo la ocasión del error humano. Diseñado de acuerdo con las especificaciones de CableLabs y los estándares abiertos de soporte SDN-basados interconecta, las ofertas del vManager un flexible, rápidamente y manera fácil de configurar componentes de la red: dispositivos asegurando, del manejo y del configuración exactamente y rápidamente a través de su curso de la vida del sistema. Una ventaja operacional significativa al automatizar el aprovisionamiento de nuevos corazones y nodos en la red.
El borde unificado Video (VUE) es una habitación de las funciones modulares del software que se pueden desplegar en el ambiente de la nube del abastecedor de servicio virtualize la red video del headend de la herencia, substituyendo productos tradicionales de la aplicación, simplificando la red video automatizando la configuración y mejorando uptime. El VUE es una base auxiliar video en la arquitectura dual del DAA de la base de CommScope, porque PHY alejado y dispositivos alejados de MACPHY y `Aloha de SCTE 55-1' y apoya los planos de los datos y del control de video.
Para el plano de los datos de video, las estructuras de VUE difundieron y el vídeo del narrowcast las multiplexa y envía a los subconjuntos operador-definidos del usuario vía el multicast de IPv6. Del plano video del control, el VUE es responsable de aprovisionamiento el RPDs (dispositivos alejados de PHY) para todos los parámetros relacionados video, incluyendo traz el multicast agrupa a las frecuencias del RF. VUE trabaja con el VTM (topología video Manager) que sirve como el tablero de instrumentos del operador (UI) para manejar la red video del DAA. El VTM permite al operador asignar RPDs a los grupos video definidos para manejar el contenido video recibido.
VUE es parte del sistema de la inserción del anuncio de la generación siguiente de CommScope (NGI), que unifica la inserción del anuncio para la caja de la fijar-tapa y los clientes del IP, eliminando la necesidad de mantener dos sistemas separados de la inserción del anuncio.
CommScope ServAssure® NXT combina software de la empresa-clase con nuestra maestría profunda en entrega de banda ancha, video y video del servicio para ayudar a abastecedores de servicio a destraillar la energía de datos de prevenir y de solucionar ediciones del funcionamiento. La plataforma automatizada de la colección y del analytics proporciona penetraciones críticas en funcionamiento del servicio, capacidad, y patrones de la entrega, permitiendo que los operadores proactively identifiquen y que manejen riesgo así que las anomalías pueden ser resueltas antes de que afecten al suscriptor.
La inteligencia y la automatización de la red proporcionan visibilidad end-to-end a través del ambiente de la entrega del servicio, y trabajos dentro de la comprobación y virtualized ambientes permitiendo que los operadores hagan el viaje de la virtualización con confianza. Más allá de las mejoras de la experiencia del cliente que resultan, una plataforma tal como ServAssure es la única manera que los operadores pueden manejar la complejidad de redes heterogéneas de hoy sin ayuda de expertos alto-pagados numerosos.
El favorable Services equipo de CommScope puede ayudar a revisar y a determinar su infraestructura actual y su preparación para la virtualización. Podemos recomendar la mejor trayectoria adelante, desarrollar software de encargo virtualize las funciones dominantes de la red a través de CommScope tan bien como productos de otros vendedores los' y ayude a manejar y ejecutar la transición a a virtualized el ambiente
Nuestra lista extensa, arquitectura flexible, y capacidades del servicio profesional permiten a abastecedores de servicio desarrollar óptimo su red de banda ancha. Construido sobre años de 20+ del código endurecido campo y de una base instalada extensa, la plataforma de la virtualización de CommScope se optimiza específicamente para la entrega de banda ancha y video del servicio y se diseña con crecimiento y scalability en mente.
CommScope revela tres brechas que mejoren dramáticamente la escala, la velocidad y el estado latente de la red, ampliando nuestra dirección en las tecnologías de red next-generation.
Ya sea que necesite cobre, fibra, conexiones inalámbricas en interiores o exteriores, o cables ópticos activos o pasivos, CommScope está disponible para usted. No solo ofrecemos productos líderes en la industria, sino que tenemos la experiencia para ayudarlo a seleccionar la solución correcta para maximizar su red.
Solución
El uso de la anchura de banda continúa creciendo el año-en-año, conducido por la consumición del consumidor de los servicios del vídeo del Internet. Los proveedores de servicios buscan ampliar sus ofertas de servicio para proporcionar servicios de video IP, en 4K y empresariales. Red de la reunión exigir-como bien como el manejo de apremios prácticos en sus operaciones de la red, incluyendo espacio, el consumo de energía y refrescarse físicos en cabeza-extremo localización-está conduciendo la evolución de la red.
Infografía
Una herramienta interactiva que contornea a muchos de los operadores flexibles del cable de las soluciones de la arquitectura de HFC tiene en el abastecimiento del multigigabit de banda ancha.
Documento
La plataforma de virtualización de CommScope está específicamente optimizada para la entrega de banda ancha y video. Esta plataforma virtual es flexible y elástica, y está diseñada pensando en el crecimiento y la escalabilidad.