Hay una historia apócrifa que se remonta a los primeros días de la invención del teléfono que afirmaba que una tecnología tan novedosa nunca despegaría. ¿Por qué? Porque simplemente no había suficientes sirvientes para levantar y contestar los novedosos dispositivos. Un siglo después, la mayoría de nosotros tenemos nuestros propios "sirvientes" personales en forma de asistentes digitales.
Recientemente, estaba limpiando mi escritorio y encontré algunos catálogos antiguos de Andrew que datan de las décadas de 1980 y 1990. Estos catálogos eran como biblias para algunos y residían en casi todos los escritorios de los ingenieros de telecomunicaciones. El enfoque en ese entonces fueron las soluciones de radio troncales; sistemas de microondas que operaban entre 2 y 11GHz que transmitían tráfico de voz a través de los continentes utilizando antenas grandes de entre 8 y 15 metros de diámetro. Los teléfonos móviles eran del dominio de unos pocos.
CLICK TO TWEET: Donald Gardner de CommScope explica cómo las antenas de doble banda son una versión moderna de una vieja idea.
Dándole una hojeada los catálogos, me encontré con algunas de las primeras antenas de doble banda y me di cuenta de que ciertos desafíos de la industria no han cambiado mucho a lo largo de los años. Se utilizaron antenas de doble banda para liberar espacio en las torres o permitir el despliegue de más capacidad sin incurrir en las cargas de torre adicionales asociadas con la instalación de otra antena.
Si avanzamos 30 años, vemos que las redes troncales de largo alcance han sido reemplazadas en gran medida por fibra óptica, mientras que las comunicaciones móviles y el acceso a datos ahora son omnipresentes. La carga de la torre sigue siendo un problema importante, ya que la demanda de datos requiere el despliegue de antenas celulares que cubran un número cada vez mayor de bandas. Esto, junto con los filtros asociados y los amplificadores montados en la torre, además de las antenas de microondas para hacer retroceder el tráfico, extiende la capacidad de la torre al límite.
La capacidad de backhaul se extiende igualmente: los sitios que históricamente podrían estar conectados con un solo canal de microondas ahora necesitan dos o más (todavía no es suficiente). Esto ha llevado a la industria a frecuencias más altas a 70GHz, donde los canales más amplios y las configuraciones de doble polarización permiten una capacidad de hasta 20 Gb/s. Hay compensaciones, ya que estas frecuencias de la banda E luchan con la disponibilidad en condiciones climáticas adversas, lo que limita la longitud utilizable de los enlaces.
Esto me lleva al punto de partida, de vuelta a la idea de las antenas de doble banda de mis catálogos antiguos, solo que esta vez usando frecuencias de banda-E para maximizar la capacidad (la mayor parte del tiempo), junto con frecuencias de microondas como 23GHz para maximizar la disponibilidad para el tráfico crítico. Aquí podrá dar un vistazo a las antenas de doble banda de CommScope: una versión moderna de una idea antigua.