Es diciembre de 2020 y mucha gente en la industria sin hilos se está centrando en la subasta en curso de la C-venda. Pero hay otra venda que tenía su subasta a principios de este año. CBRS (Citizens Band Radio Service) covers the 3,55-3,70 GHz band in the US, spectrum that in most parts of the world is referred to as LTE bands 42 and 43 or 5G band NR78.
Entonces, ¿cómo se utilizará CBRS?
Antes de entrar en ejemplos, es importante tener en cuenta las limitaciones de potencia radiada en CBRS. Estas limitaciones permiten que los sistemas CBRS irradien niveles de potencia que son mucho más altos que los sistemas tradicionales de “Teoría de los Comunes” como Wi-Fi, pero también mucho más bajos que el espectro licenciado dedicado (como banda C o PCS).
En primer lugar, los operadores de redes móviles (MNO) pueden utilizar el espectro CBRS para aumentar sus existencias de espectro existentes. Verizon y Dish son ejemplos de esto, ambos han gastado mucho en la subasta PAL. Además, existen operadores de cable que brindan servicios de operador de red virtual móvil (MVNO). Por lo general, compran capacidad al por mayor de los MNO, pero si tienen su propio espectro, pueden descargar algo de capacidad y reducir las tarifas que pagan a los MNO.
CLICK TO TWEET: En este blog, Martin Zimmerman de CommScope le ayuda a comprender varios casos de uso de CBRS.
CBRS and Private Networks
Another big application is private networks. Una gran ventaja de una red privada es que el tráfico de la red puede mantenerse local en lugar de enviarlo a una red central lejana. Esta localización mejora la latencia y la seguridad. Las organizaciones que desean una red privada pueden crearla y ejecutarla ellas mismas o pueden subcontratar estas funciones. Las organizaciones que pueden beneficiarse de una red inalámbrica privada incluyen energía y servicios públicos, educación, atención médica, transporte, comercio minorista y fabricación.
Un beneficio clave de las redes privadas CBRS es que los niveles de potencia son más altos que los de Wi-Fi. Muchas aplicaciones implican la vinculación de sitios que pueden tener redes Wi-Fi pero que están demasiado lejos para conectarse inalámbricamente.
La pandemia actual de COVID-19 ha brindado muchas oportunidades para que CBRS demuestre su valor. Por ejemplo, un hospital de Illinois instalado al aire libre en sitios de prueba de COVID-19. Estos sitios tenían Wi-Fi local, pero estaban fuera del alcance de los principales edificios del hospital. Se utilizó CBRS para conectar estos puntos de acceso Wi-Fi a los edificios del hospital mientras se mantenía a distancia a las personas potencialmente infectadas.
Las redes inalámbricas privadas también proporcionan ancho de banda dedicado. Por ejemplo, un hospital suele estar lleno de pacientes que esperan ser examinados. Estos pacientes utilizarán las redes Wi-Fi o celulares públicas disponibles para acceder al entretenimiento y pasar el tiempo. Si el hospital tiene una red privada dedicada basada en CBRS, entonces se asegura de que habrá suficiente capacidad disponible para las actividades relacionadas con el trabajo.
Algunos distritos escolares que han recurrido al aprendizaje remoto han establecido redes inalámbricas privadas que utilizan CBRS para conectar los hogares de la zona que carecen de un servicio de banda ancha adecuado.
El transporte / logística es otro buen ejemplo del tipo de entorno que se beneficia de una red inalámbrica privada basada en CBRS. Dentro de un muelle de barcos o de un aeropuerto hay muchos vehículos que son móviles pero que permanecen dentro de un área relativamente cerrada. Además, muchos de los vehículos en este entorno están pasando una cantidad significativa de tiempo en el área, a diferencia de una carretera donde cualquier vehículo puede tener acceso. Una red inalámbrica privada basada en CBRS puede ofrecer cobertura móvil continua en un área relativamente grande en comparación con una red basada en Wi-Fi.
Si está interesado en configurar una red basada en CBRS, ya sea privada o pública, CommScope ofrece una amplia variedad de productos que incluyen puntos de acceso de radio, antenas, puertas de enlace domésticas, SAS, capacitación CPI y conectividad de fibra y cobre de soporte. Conozca las antenas de estación base de CommScope para cualquier aplicación exterior CBRS, además de otras soluciones CBRS.