En la mayor parte del mundo, las restricciones están disminuyendo y la vida está volviendo (poco a poco) a la normalidad. De las muchas reuniones masivas que nos hemos perdido, algunos dirían que es la emoción de los deportes en vivo lo que más se ha echado de menos. Los organizadores deportivos y las asociaciones se están preparando para reiniciar los principales eventos deportivos con una gran cantidad de asistentes. Desde los Juegos Olímpicos hasta el béisbol y los partidos de fútbol, ahora los espectadores contarán con nuevos dispositivos móviles habilitados para 5G, y querrán compartir sus experiencias más que nunca.
El 5G transforma la experiencia deportiva para los fanáticos
Por supuesto, la tecnología 5G ofrece una latencia menor y velocidades de Internet hasta 10 veces más rápidas que las conexiones 4G, sin embargo, las redes 5G son naturalmente más difíciles de instalar en áreas de alta densidad pues requieren numerosas antenas de estación base (BSA) para cumplir con las expectativas de los usuarios, especialmente con las nuevas aplicaciones y servicios 5G. En un estadio, estás viendo miles de conexiones simultáneas de gran ancho de banda mientras los espectadores publican en las redes sociales, envían selfies a amigos y familiares o transmiten videos del partido.
Además, algunos lugares ya están implementando experiencias de Realidad Virtual (RV) y Realidad Aumentada (RA) de próxima generación para quienes están en las gradas, y esto requerirá una gran cantidad de ancho de banda. De hecho, la experiencia de la realidad virtual podría haber llegado antes a una escala más amplia si no hubiera sido por la pandemia. En la NBA en 2018, los Sacramento Kings se asociaron con Verizon para brindar visualización de un juego en 5G con realidad virtual a un grupo seleccionado de fanáticos. En otros lugares, los equipos están usando realidad aumentada para proporcionar estadísticas de los jugadores y otros datos a través de los teléfonos inteligentes de los fanáticos.
Satisfaciendo la necesidad de capacidad 5G
Las implementaciones 5G en estadios requieren un alto número de sectores y una gran reutilización del espectro y, al mismo tiempo, son particularmente vulnerables a la interferencia de PIM e intersectorial en las áreas de cobertura superpuestas. Podemos ver de inmediato cómo estos desafíos se agravan en el entorno de un estadio. Los patrones circulares típicos dejan espacios de cobertura pobre y áreas superpuestas de interferencia.
En CommScope, nuestros ingenieros son más que expertos en radio frecuencia y muchos también son fanáticos de los deportes que se enorgullecen de ayudar a los operadores móviles y anfitriones neutrales a conectar a sus espectadores con el mundo. Nuestros ingenieros aplicaron años de experiencia en cobertura de estadios para desarrollar y construir nuestra última solución inteligente y dirigida 5G Stadium BSA:
- Las soluciones 5G Stadium BSA cuentan con Envolturas de Patrones de Radiación (RPE) muy rectangulares, perfectas para cubrir secciones de asientos sin grandes áreas de superposición de sectores.
- Su ancho de banda ultra amplio significa que una antena puede admitir múltiples frecuencias.
- Son compatibles con todas las bandas 4G y 5G, incluidas las nuevas bandas 5G de 3,5 GHz y 700 MHz, lo que triplica la capacidad y desbloquea el ancho de banda necesario para las aplicaciones de realidad virtual y realidad virtual de próxima generación.
- Utilizan el mismo espacio que las antenas de estadio solo 4G existentes y no interrumpen la estética del estadio.
La solución BSA es fácil de implementar, económica de operar y ofrece un verdadero rendimiento 5G en todos los asientos, desde las hemorragias nasales hasta el vestíbulo. Porque si hay algo que los ingenieros de CommScope aman tanto como los deportes en vivo, es la cobertura y la capacidad totales.
Mi colega y fanático del fútbol, Pete Bisiules, apareció recientemente en un video corto para explicar cómo funciona la solución 5G Stadium BSA y cuánto significa para él mejorar la experiencia de los espectadores en un juego. Hay posibilidades ilimitadas de lo que puede ofrecer 5G. Antes de que el mundo vuelva a abrir, ¿cómo imagina un evento deportivo en el mundo 5G?