2020 será un año de decisiones críticas para los operadores inalámbricos

5G se lanzó en lugares de todo el mundo, pero aún se encuentra en su infancia. Los operadores de red todavía tienen mucho trabajo por hacer para que esta tecnología esté a la altura de su potencial. En este blog, Morgan Kurk explica que 2020 será el año en el que los operadores de red implementen lo necesario para cumplir con la promesa de 5G.

Hemos escuchado acerca de la promesa de 5G durante años, en cómo será más rápido y más eficiente, pero no fue hasta el 2019 que vimos las primeras, y pequeñas, señales del despliegue alrededor del mundo. Mientras esperamos que ciudades adicionales enciendan el 5G y se introduzcan más dispositivos 5G en el mercado, creemos que el 2020 será el inicio de un futuro más conectado.

CLICK TO TWEET: Morgan Kurk de CommScope cree que el 2020 será el año en que las piezas se colocarán para cumplir con la promesa de 5G.

Los consumidores continuarán escuchando sobre 5G y los beneficios que ofrecerá, incluidos los videojuegos y la realidad aumentada, lo que conducirá al impulso de lograr una baja latencia. Pero los videojuegos, la realidad aumentada e incluso el video, que se prevé sea el 82% de todo el tráfico IP para el 2020 [1], no son las aplicaciones más importantes que impulsarán la necesidad del consumidor por nuevas experiencias y la necesidad de 5G.  

Los operadores no esperarán a la “aplicación revolucionaria” y estarán ocupados en 2020 desplegando, densificando y energizando la red en una variedad de bandas de frecuencia mientras trabajan en el desarrollo de los estándares y la tecnología.

Elige una banda

Los operadores de todo el mundo han designado la banda media (principalmente 3.5GHz) como la banda primaria para 5G, sin embargo, los operadores de EE. UU. no tienen esta opción y, por lo tanto, están utilizando tanto las bandas de frecuencia bajas como las frecuencias de onda milimétrica (por encima de 24 GHz). 

Los operadores necesitan eficiencia en términos de costo por bit por área, lo cual dicta cómo, dónde y en qué bandas se va a desplegar. En otras palabras, los operadores decidirán si usan banda alta, de tal forma que el costo por bit disminuye, pero entonces el área se reduce, por lo que necesitan desplegar más celdas, lo que aumenta el costo. Cuando se utiliza el espectro de banda media o baja, lo que les permite reducir el costo ya que no tienen que implementar tantas celdas para cubrir la misma área, el costo por bit aumenta a medida que el ancho de banda de las radios es significativamente menor. La clave será una ecuación de optimización que lleve a utilizar las frecuencias altas en áreas más densas y las frecuencias bajas en áreas menos densas.  

Las bandas que posee y despliega un operador determinarán las áreas de cobertura , alcance y velocidad. Con lo que terminaremos es con “reyes de cobertuta”, “reyes de capacidad” y “conexiones inalámbricas fijas (FWA)”. Los “reyes de cobertura” usarán su espectro y la tecnología elegida para cubrir un área geográfica grande; por ejemplo, Australia, donde la mayoría de la población está en las costas, pero el interior del país aún necesita cobertura. Los “reyes de capacidad” se centrarán en ciudades como Nueva York, París, Londres y otras áreas densamente pobladas que dependen de tecnologías como small cells, para ofrecer servicios de alta velocidad y baja latencia a consumidores, empresas y dispositivos conectados. FWA se centrará en proporcionar el servicio con el alcance para proporcionar conectividad de banda ancha a usuarios ubicados en zonas con baja densidad poblacional de una manera económica.

Cada año que pase habrá más espectro disponible en varias regiones del mundo a través de subastas o asignaciones.  En el 2020 veremos el lanzamiento de espectro compartido y el potencial para demostrar que puede funcionar. El “Citizens Broadband Radio Service” (CBRS) en los EE. UU. logrará una completa implementación comercial y utilizará un sistema de acceso al espectro para poder asignarlo. Otras regiones observarán y verán si este experimento funciona, y harán ajustes para implementarlo en otras partes del mundo. 

Además del espectro licenciado y compartido, el 2020 también es el año en que Wi-Fi 6 se generalizará. Hay un impulso concertado por aumentar el espectro disponible para Wi-Fi en la banda de 6 GHz. Continúa existiendo un empuje por utilizar todo el espectro para satisfacer las necesidades de los consumidores, tanto licenciado como espectro en banda libre.

Aunque Statista predice que el número global de conexiones 5G será de más de mil millones para 2025, Wi-Fi 6 es una opción para las empresas y áreas densamente pobladas para ofrecer cobertura inalámbrica. 

Estándares y tecnología

Los estándares abiertos continúan siendo un gran tema de discusión y vemos el año 2020 como el comienzo de un proceso de tres años que demostrará si los estándares abiertos serán beneficiosos para el operador de red móvil. La alianza O-RAN es una organización que se ha "comprometido con la evolución de las redes de acceso radio en todo el mundo". Su visión es virtualizar varios elementos de red, hardware en modalidad “white box” e interfaces estandarizadas en toda la red. Aunque la organización es joven, (fundada en 2018) a cuenta con más de 120 compañías miembros que trabajan para la apertura y la inteligencia. Creemos que 2020 verá un acuerdo en aspectos clave de O-RAN, que acelerará las implementaciones de redes 5G.

Muchos operadores de red móvil han comenzado implementaciones de redes 5G con contadas pruebas de la tecnología Massive MIMO (mMimo). A medida que las redes se pongan al aire en 2020, la cantidad de datos necesarios, junto con el costo de la energía, el backhaul y la adquisición de sitios, determinarán si mMIMO se utilizará de manera significativa en los despliegues de red. Sin embargo, si se necesita más capacidad, el 2020 podría ver un aumento importante en las implementaciones mMIMO masivas, pero es importante tener presente que a medida que aumenta su eficiencia, la complejidad y el costo también lo hacen.

TDD (Duplexación por División en Tiempo) ha sido la tecnología utilizada para Wi-Fi, mientras que FDD (Duplexación por División en Frecuencia) se ha utilizado en la mayor parte del mundo celular. Con la introducción del espectro licenciado de más alta frecuencia, TDD ahora se está volviendo convencional con 5G. Esto traerá nuevos desafíos y beneficios, así como una complejidad distinta ya que se integra con las bandas TDD tradicionales. Sin embargo, la adición de este espectro TDD permitirá que las redes inalámbricas compitan con las redes cableadas.

Desplegando las redes

Vemos el 2020 como un año importante para 5G en el desarrollo de su correspondiente cobertura y capacidad. 5G no sólo requerirá implementarse en los sitios macro, sino que también requerirá la densificación con celdas metropolitanas (Metro Cells) y la actualización de los sistemas para la cobertura en el interior de edificios.

Aunque todavía es precipitado, los datos y el procesamiento están comenzando a moverse desde el núcleo hacia el borde para eliminar los cuellos de botella. Veremos más de esto sucediendo a medida que la red se virtualice.

A medida que la capa de Metro de la red se vuelve más importante, el obtener energía para estas ubicaciones será crítico desde una perspectiva de costo y tiempo. CommScope ha expuesto durante mucho tiempo sobre “PBA”: Potencia, Backhaul y Adquisición de sitios como las tres características críticas para construir una red, y esto es aún más cierto para esta nueva generación de tecnología móvil.

5G se lanzó en lugares de todo el mundo, pero aún se encuentra en su infancia. Los operadores de red todavía tienen mucho trabajo por hacer para que esta tecnología esté a la altura de su potencial. Creemos que el 2020 será el año en que el operador de red pondrá las piezas en su lugar para cumplir la promesa de 5G y observaremos cómo las líneas entre las redes inalámbricas y fijas se continúan difuminando.


1. Índice de redes visuales de Cisco: pronósticos y tendencias, documento oficial 2017 - 2022