La integración de la nueva tecnología suele ser una propuesta difícil, aunque los beneficios valgan la pena. Sin embargo, adaptarse a los nuevos avances en la fibra óptica - como la cinta enrollable - no tiene por qué serlo.
La cinta enrollable ofrece beneficios que justifican claramente el tiempo que lleva aprender a empalmarla correctamente. En los centros de datos dónde los cables de fibra óptica están empezando a llenar las vías, el despliegue de la cinta enrollable puede ser un método eficaz para ahorrar espacio. También es flexible, como un cable de distribución, lo que la hace más duradera y menos susceptible a las roturas. Además, la cinta enrollable se empalma como una matriz - 12 fibras a la vez.
Proceso de fusión y empalme
Puede empalmar fácilmente una cinta de fibra enrollable con otra cinta enrollable, y puede empalmarla con otro cable de fibra óptica de matriz. Completarías los mismos pasos que normalmente se harían para configurar un empalmador de fusión, como seleccionar el tipo de fibra, establecer el tiempo de horneado de contracción térmica y realizar la prueba de arco. Además, la preparación para pelar, limpiar y cortar la fibra es idéntica. A medida que los técnicos se sienten cómodos con la cinta enrollable, algunos están usando adhesivo para cintas que aseguran la alineación adecuada en las ranuras en V. Si, y sólo si tienes problemas para cargar la fibra en las ranuras en V, este blog ofrece algunos consejos útiles a continuación.
Consejos útiles
Si tienes problemas para cargar la fibra en las ranuras en V, puede deberse a que la fibra de la cinta enrollable está parcialmente unida. Puede ser más fácil de empalmar si la fibra está única con cinta. Hay dos formas de unir la fibra con cinta. Antes de la separación:
- Aplique una pequeña cantidad de adhesivo para cintas a una toalla sin pelusa. Pasa la cinta a través del adhesivo una o dos veces para cubrir uniformemente la cinta. Luego déjela secar durante 20-30 segundos antes de quitar la fibra. Desprenda, limpie y corte la fibra de la misma manera que lo haría con la fibra de la matriz.
- Problemas con el pegamento para cintas:
- Es caro
- Puede que no esté fácilmente disponible en el canal
- No puedes llevarlo contigo en un vuelo, ya que es altamente inflamable
- Puede ser muy desordenado
- Una barra de pegamento convencional de fuerza extra es una opción mucho mejor. Dibuja la cinta sobre la parte superior de una barra de pegamento de uso múltiple. Luego déjela secar durante 20-30 segundos antes de quitarla. Desprenda, limpie y corte la fibra de la misma manera que lo haría con la fibra de la matriz.
- Problemas con el pegamento para cintas: