Manteniendo las antenas de microondas en el ojo de la tormenta

Los fuertes vientos y las inclemencias meteorológicas suponen un reto para la infraestructura de comunicaciones en general, y las antenas de microondas en particular. Los operadores suelen tener problemas con las rutas debido a antenas desalineadas y torres dañadas a causa de grandes tormentas. Kevan Williams explica en este blog.

Microwave antenna landscape - social¿Sabía que la isla Barrow de Australia experimentó una ráfaga de viento en 1996 durante el ciclón tropical severo Olivia de unas asombrosas 254 millas por hora (MPH)? De hecho, el ciclón Olivia fue responsable de producir el viento no tornádico más alto registrado - superando las 231 MPH registradas en el monte Washington en los Estados Unidos en 1934.

 

Los vientos fuertes, incluso si no alcanzan las 254 mph, tienen el potencial de crear situaciones catastróficas y devastación. De hecho, tormentas eléctricas severas, huracanes, ciclones y tornados pueden dañar cualquier cosa a su paso y causar miles de millones de dólares en destrucción.

Protección de sus antenas de microondas

Los fuertes vientos y las inclemencias del tiempo siempre han supuesto un desafío para la infraestructura de comunicaciones en general, y las antenas de microondas en particular. Específicamente, los operadores a menudo experimentan problemas con las rutas debido a antenas desalineadas y torres dañadas como consecuencia de fuertes tormentas.

CLICK TO TWEET: ¿Cómo puede proteger sus antenas de microondas de las inclemencias del tiempo? Kevan Williams de CommScope muestra cómo los Kits High Wind protegen su infraestructura.

Esto ha llevado a los operadores de enlaces de microondas a seleccionar soluciones que pueden ayudar a prevenir rutas desalineadas. Por ejemplo, el High Wind Kit ( de CommScope para las series de antenas de microondas HX, USX y LX6 incluye 2 o 3 (según el tamaño de la antena), puntales salientes que aumentan la integridad y la capacidad de supervivencia de la antena de 200 km / h (124 mph) a 250 km. / h (155 mph). 

Kit de carga de viento P/N

Tamaño Antena

Nº Puntales

HIGHWIND-6-KIT

1,8 m/6 pies

2

HIGHWIND-8-KIT

2,4 m/8 pies

3

HIGHWIND-KIT

3,0 y 3.6 m/10 y 12 pies

3

 

Los tubos incluidos para los puntales en los High Wind Kits de CommScope miden 3 m / 10 pies de largo, lo que proporciona a los instaladores la longitud adecuada para conectar desde la antena a una sección principal de la torre. También se incluyen en los kits de vientos fuertes el hardware de fijación para el puntal a la antena y el hardware de fijación universal para el puntal a la torre. Finalmente, los High Wind Kits incluyen soporte de deflexión de radomo para antenas de 8 pies y superiores.

Es importante enfatizar que la instalación incorrecta (es decir, la fijación del puntal a los travesaños o secciones menores de una torre) de cualquier puntal es como colocar un neumático en un automóvil de manera incorrecta. Después de un tiempo, si no inicialmente, uno notará que el automóvil se desvía hacia un lado, a menudo con un traqueteo inquietante. 

¿Dónde puedes encontrar los Kits High Wind?

Los Kits High Wind de CommScope están disponibles para su compra por separado y se pueden instalar inicialmente con la antena de microondas o como una actualización de campo posterior. Sin embargo, recomendamos instalar los Kits High Wind inicialmente con la antena, tanto por conveniencia como por la protección de su inversión. Sin duda, el costo de los kits de vientos fuertes es significativamente menor que el gasto en que se incurre al llamar a un equipo para realinear o reemplazar las antenas. Con el Kit High Wind de CommScope, los clientes pueden lograr protección, a un costo relativamente bajo, para proteger y proteger mejor sus antenas de microondas contra vientos fuertes e inclemencias del tiempo.