Este blog de colaboración ha sido proporcionado por Monica Paolini, fundadora y directora de Senza Fili. Al igual que todas las publicaciones de colaboración organizadas por CommScope, las opiniones o los comentarios a continuación pertenecen al autor y no reflejan necesariamente las opiniones de la empresa.
La cobertura interior siempre ha sido un desafío para la conectividad inalámbrica. A pesar de que el acceso a una conectividad inalámbrica confiable en zonas rurales y remotas también es un reto, la limitada cobertura en interiores tiene un impacto mucho más significativo en los ingresos que otros. Mientras que exista cierta variabilidad regional, aproximadamente el 80% del tráfico celular se genera en interiores. Sin embargo, la cobertura y la capacidad de los celulares en interiores han seguido siendo limitadas a lo largo de los años.
Las redes celulares pueden llegar a los interiores desde macroestaciones, haciendo que la señal atraviese paredes y ventanas, pero es una forma costosa y poco eficiente, desde el punto de vista edel espectro, de proporcionar conectividad dentro de los edificios. La señal del celular llega al núcleo interno de muchos edificios grandes débilmente o no llega en absoluto. Como resultado, las redes celulares llevan sólo el 20% al 30% del tráfico inalámbrico en la mayoría de los países.
La mayor parte del tráfico inalámbrico de los dispositivos móviles se lleva a cabo a través de redes Wi-Fi. Debido a que esta red utiliza un espectro sin licencia y es ampliamente adoptado, el Wi-Fi es una opción rentable para el tráfico de alta capacidad. Además, quienes administran el edificio (usuarios residenciales, empresas o propietarios de locales) pueden comprar, operar y controlar la red con facilidad. Pero el Wi-Fi por sí solo no puede satisfacer todas las necesidades de conectividad en interiores de las empresas y los locales.
Para satisfacer la creciente necesidad de conectividad dentro de los edificios, los lugares y las empresas se debe acelerar el despliegue de la infraestructura inalámbrica dentro de estos, ya que cada vez más lugares y las empresas están ansiosos por hacerlo, y reconocen las ventajas que conlleva. Dependiendo de la ubicación, la IBW requiere una mezcla de Wi-Fi, sistemas de antenas distribuidas (DAS) y small cells. Dependiendo de la ubicación, la IBW requiere una mezcla de Wi-Fi, sistemas de antenas distribuidas (DAS) y small cells. Los nuevos avances tecnológicos permiten una adopción mucho más amplia de la infraestructura de IBW, y esto es impulsado principalmente por las empresas y los propietarios de los locales.
El Wi-Fi ha liderado el camino en términos de volumen en los últimos 20 años. Con el lanzamiento de Wi-Fi 6 seguirá siendo un actor importante, que cubrirá todo tipo de lugares, desde grandes recintos, como estadios y aeropuertos, hasta pequeñas oficinas y hogares.
DAS también seguirá desempeñando un papel importante en la prestación de servicios de voz y datos en grandes lugares, a medida que evolucione hacia topologías más flexibles, adecuadas y accesibles para los lugares de tamaño mediano.
Las small cells son otra solución para la cobertura del celular en interiores. Son particularmente adecuadas para lugares más pequeños, donde DAS es demasiado complejo y costoso, pero también pueden ser utilizadas en lugares grandes. Hasta la fecha, su adopción ha sido más lenta de lo previsto, ya que la mayoría de los operadores de telefonía móvil han optado por atender sus necesidades de cobertura en interiores impulsando la capacidad y la cobertura macro. Las atribuciones de 5G, IoT y las recientes atribuciones de espectro para redes privadas hacen que las small cells sean accesibles para las empresas y los propietarios de locales y más fáciles de desplegar, lo que ofrece la posibilidad de mejorar la conectividad celular en interiores en edificios de todos los tamaños
El mercado de la construcción sigue estando desatendido, y gran parte de la demanda de conectividad de empresas y locales en interiores está insatisfecha. Dos tendencias separadas pero que se refuerzan mutuamente - la evolución de la tecnología y el desarrollo de modelos de negocio impulsados por las empresas - podrían cambiar radicalmente la forma en que las redes inalámbricas proporcionan conectividad en interiores, desplegando más infraestructura inalámbrica donde más la usamos: en el interior de los edificios.
Puede leer más sobre el impacto de las nuevas tecnologías y modelos de negocio en la configuración del futuro de IBW y en la habilitación de nuevos casos de uso en un informe de Senza Fili Deep Dive patrocinado por CommScope.