A medida que las agencias federales intentan cumplir los objetivos del gobierno para la transformación digital con actualizaciones de sistemas y tecnología emergente, a veces se saltan la pieza fundamental: la infraestructura de red, ya sea con la creencia de que las redes existentes son suficientes o que una actualización no tendrá un buen retorno en inversión. Ambas suposiciones son incorrectas.
La infraestructura de red, que incluye cableado de fibra y cobre, antenas, puntos de acceso inalámbrico y switches, es la columna vertebral de todos los dispositivos que se ejecutan en la red. La innovación en la industria ha llevado a una gran cantidad de dispositivos y aplicaciones, lo que permite soluciones a casi cualquier desafío operativo. Esa es la ventaja. La desventaja de la transformación digital es que 1) el ancho de banda es limitado, lo que requiere los medios más eficientes posibles para transmitir información y 2) el cableado tradicional no puede soportar tantas aplicaciones en todo su potencial. A medida que las agencias amplían su uso de aplicaciones móviles y dispositivos de Internet de las cosas, descubren que la conectividad 4G actual es insuficiente, lo que causa latencia y potencia de señal lenta. Esto es especialmente cierto en los edificios más nuevos construidos con materiales ecológicos de alto aislamiento, que son una barrera adicional para la intensidad de la señal celular.
CLICK TO TWEET: Jay Williams de CommScope explica cómo la cuarta utilidad es cada vez más popular en servicios gubernamentales.
Las agencias federales, con su gran volumen de usuarios, aplicaciones robustas y grandes almacenes de datos, deben poder contar con redes que sean rápidas y confiables, y que puedan resistir el paso del tiempo. Para eso, las agencias necesitan una infraestructura de calidad de servicios públicos, una base de red sólida y duradera que utilice redes convergentes cableadas/inalámbricas para conectar cualquier dispositivo en el edificio.
Cuando se acepta la conectividad a Internet como una parte necesaria de la infraestructura del edificio, junto con la electricidad, el agua y el gas, se la conoce como la cuarta utilidad. La adquisición de Ruckus por parte de CommScope ha creado un centro de potencia para la instalación y actualización de la infraestructura de red, así como servicios gestionados por los cuales los clientes pueden contratar la gestión de la infraestructura de red como otro servicio público. Al igual que con las empresas de servicios públicos, el primer paso en la infraestructura de red es realizar un estudio físico del sitio y luego determinar las diferentes opciones de conectividad. La infraestructura de grado de utilidad puede cumplir con los requisitos variables para dispositivos y aplicaciones de ancho de banda, bajo o alto y ser compatible con Wi-Fi como servicio de backhaul.
Cómo lidera CommScope
El concepto de la cuarta utilidad se está imponiendo en los servicios gubernamentales y CommScope está pavimentando el camino, trabajando con socios de la industria en el desarrollo de soluciones certificadas como "compatibles con UTG" por Underwriters Laboratories (UL). Dichas certificaciones infundirían confianza en que el equipo de red cumple con todos los estándares de la industria. Un ejemplo, los estándares de cableado estructurado especifican que la distancia máxima de un canal de cableado estructurado es de 100 metros, pero algunos dispositivos están a más de 100 metros del switch. A ciertas velocidades, las soluciones de CommScope pueden exceder esa distancia, y esas soluciones han sido certificadas por UL para hacerlo.
Al igual que las tuberías y la electricidad, Internet es algo en lo que las personas no piensan hasta que se cae, lo que, para la mayoría de los lugares de trabajo, es un desastre. Para evitar un desastre, es necesario construir una infraestructura de red para el futuro (comprender que la vida útil de cada generación de celulares es de unos diez años) o actualizarla para soportar las crecientes demandas de conexiones inalámbricas. Es sólo con ese tipo de base de red que las agencias gubernamentales pueden tener una verdadera transformación digital, donde Internet está siempre presente, pero rara vez se piensa.