El consumo mundial de energía ha aumentado casi todos los años desde 1990, y la Administración de Información de Energía de Estados Unidos espera que siga creciendo durante al menos los próximos treinta años. Esta tendencia continúa pasos agigantados a pesar de los refrigeradores de bajo consumo energético en el mercado, las casas y apartamentos más aislados que se están construyendo y el cambio a vehículos híbridos y eléctricos. Los estilos de vida modernos simplemente exigen cada vez más energía.
Es lo mismo para los cell sites, que están demandando cada vez más poder en la parte superior de la torre. Las nuevas radios, así como las que están en desarrollo, necesitan más energía para ayudar a satisfacer la sed insaciable del mundo por una mayor capacidad y un rendimiento más rápido. Estas radios, ya sea en una red LTE o en una nueva red 5G con una arquitectura massive MIMO, han elevado los requisitos de potencia promedio por unidad de radio remota (RRU) de 100 - 300 vatios (en el cambio de siglo) de 1-2 kilovatios hoy. Además, los operadores están instalando más RRU en la parte superior de la torre que nunca.
La forma tradicional y probada de suministrar energía a estas nuevas RRU era instalar nuevos cables de cobre. Estos nuevos cables serían típicamente más gruesos para manejar la carga de energía adicional. Los cables más gruesos son más pesados, y los cables más pesados en una torre significan una instalación o actualización más larga y, a menudo, un arrendamiento más costoso.
Lo que la industria necesitaba era una forma de seguir usando los mismos cables de cobre que estaban en un sitio celular, incluso a medida que aumentaban los requisitos de energía de la radio. Esto permitiría una actualización más simple y menos costosa. Además, una empresa podría estandarizar su cableado, desplegando cables del mismo diámetro en todos los sitios, reduciendo así los costos de inventario. Y, si los tiempos de respaldo de la batería también pudieran incrementarse, eso sería una buena ventaja.
Hace unos años, a CommScope se le ocurrió una forma de lograr esto con PowerShift, la primera fuente de alimentación de CC inteligente lista para el uso de la industria. Powershift regula el voltaje en la RRU, manteniéndolo en -54 VDC de manera constante, si un convertidor de torre superior.
El miembro más nuevo de la familia PowerShift, el PowerShift 2000FA puede suministrar hasta 2,000 W por RRU en un chassis de un rack (one-rack chassis), admitiendo hasta 4 RRU por rack, con entradas tanto agrupadas como frontales para facilitar las conexiones en espacios reducidos. Y sí, los tiempos de respaldo de la batería se incrementan hasta en un 50%.
Para obtener más información sobre la familia de productos PowerShift de CommScope, visítenos aquí.