La tecnología de redes de quinta generación (5G) está impulsando la convergencia de diferentes tipos de tecnologías, infraestructura, aplicaciones y telecomunicaciones en una única plataforma. Como resultado, las partes interesadas de la administración y la industria están colaborando de forma única para resolver los retos de implementación y seguridad, según los altos ejecutivos de la administración que están al frente de la adopción de la 5G.
"No hemos tenido algo que haya desafiado a nuestras culturas a unirse de tal manera", dijo Dwayne Florenzie, Ejecutivo Senior de Estrategia, Oficina de Análisis Comercial y Económico, Fuerza Aérea de los Estados Unidos.
5G combina la tecnología de la información y la tecnología operativa, lo que obliga a las industrias de defensa a colaborar más estrechamente entre sí, así como con el gobierno. "Estas industrias han operado como culturas separadas y protocolos de seguridad separados. 5G nos está obligando a todos a unirnos de una manera única, es saludable y tiene un enorme beneficio mucho más amplio que el propio 5G", dijo Florenzie.
Florenzie aportó su visión sobre el despliegue de la 5G en las Fuerzas Aéreas junto con otros expertos en la materia durante el webinar "Estrategias 5G en el Gobierno 2021 Progreso y Mejores Prácticas", que forma parte de la serie de Foros Ejecutivos Federales de Federal News Network. También participé en la mesa redonda.
Las redes de quinta generación o 5G prometen un gran ancho de banda y una baja latencia, ofreciendo a las agencias gubernamentales y de defensa la capacidad de transferir cantidades masivas de datos, con mayor velocidad a través de redes cableadas e inalámbricas.
El Departamento de Defensa está muy involucrado en la investigación de cómo la tecnología 5G servirá mejor a las operaciones de mando y al personal militar. Se está experimentando en 12 instalaciones militares de Estados Unidos. Los bancos de pruebas en las instalaciones incluyen la evaluación de la conectividad en todo el barco y en el muelle, la mejora de la preparación de las misiones de las aeronaves, el apoyo de la realidad aumentada al mantenimiento y la capacitación, así como la conectividad inalámbrica para las bases de operaciones avanzadas y los centros de operaciones tácticas, por nombrar algunos.
La Estación Aérea del Cuerpo de Marines de Miramar es la primera base militar de EE.UU. en probar un servicio comercial de banda ultra ancha 5G, dijo Bryan Schromsky, Director de Soluciones Federales Móviles y Conectadas de Verizon durante el webinar. El Cuerpo de Marines está explorando la forma en que 5G puede transformar las comunicaciones, la gestión de la energía, los vehículos conectados, los drones y la seguridad de la base.
Confianza Cero: Una Prioridad Absoluta
El Ejército de Estados Unidos está evaluando el uso de la 5G en los puestos de mando, donde existe un conglomerado de sistemas logísticos, control de incendios, sistemas de personal que deben reunirse en tiempo real para ofrecer a los mandos un conocimiento de la situación, según Matthew Easley, Director de Ciberseguridad de la Oficina del Jefe de Información del Ejército, que también participó en la mesa redonda. La adición de sistemas robóticos terrestres y aéreos aporta aún más complejidad a la red.
"Hay mucho trabajo que tenemos que hacer para que los sistemas se comuniquen entre sí. Consideramos que Zero Trust es el camino a seguir para cambiar dinámicamente entre la red proporcionada por los militares y las redes comerciales", dijo Easley. "Así, cuando el soldado tenga un endpoint 5G encontrará la mejor ruta para enviar datos al sistema".
Bryan Wenger, arquitecto de soluciones 5G de la empresa de ciberseguridad Palo Alto Networks, dijo que su empresa está desarrollando un enfoque de Confianza Cero que es específico para las redes 5G.
"Zero Trust tiene que ver con la información contextual que impulsa el acceso para el usuario, los dispositivos de red o los dispositivos masivos del Internet de las Cosas que se conectan a las redes", dijo Wenger. En consecuencia, Palo Alto Networks está estudiando "cómo podemos obtener información contextual que sea relevante para el 5G como los ID de los abonados y los ID de los segmentos de red y aplicar el acceso, los derechos, las funciones de red y las políticas basadas en ello, en lugar de depender de tecnologías heredadas como las (direcciones) IP o los nombres de usuario".
Riesgo en la Cadena de Suministro
5G aportará una mejor conectividad a la fuerza de trabajo de la Administración, especialmente porque cada vez hay más personas que trabajan desde casa, pero el riesgo es un aumento de la superficie de ataque que los actores maliciosos pueden explotar: 5G es dinámico, dijo Dan Dagher, Jefe de la Iniciativa de Gestión de Riesgos de la Cadena de Suministro, Centro Nacional de Riesgos, Agencia de Ciberseguridad y Seguridad de las Infraestructuras (CISA).
Los actores de las amenazas están tratando de influir en el diseño de la 5G a través de las normas internacionales. Además, "estamos viendo cómo el aprovechamiento de la infraestructura heredada y de los componentes no fiables conlleva su propio conjunto de vulnerabilidades", dijo Dagher. También, "estamos aprendiendo que la limitada competencia en el mercado de 5G da lugar a más soluciones propietarias de proveedores no fiables."
CISA se centra en las implementaciones seguras y resistentes del 5G en todo el mundo. "La seguridad y la resiliencia son la clave y ahí es donde estamos tratando de llevar a nuestra región y al resto del mundo". CISA mantendrá el intercambio de información, basándose en la colaboración con socios internacionales y en todo el gobierno federal, estatal, local y tribal. La industria tendrá que mejorar la cadena de suministro de software para la 5G. Los contratistas principales, los desarrolladores de software y los vendedores necesitan una mayor visibilidad de su software, dijo.
El gobierno no lo conseguirá este año porque la implantación del 5G es un viaje, añadió Dagher.
El 5G es una Evolución
5G es una evolución, no una revolución. 5G se estabilizará, pero la red troncal 4G seguirá existiendo durante mucho tiempo.
Tenemos que evaluar la infraestructura actual y sus capacidades de soporte e implementar las actualizaciones adecuadas". Mientras que el desarrollo de otras tecnologías inalámbricas se produjo por fases, 5G parece estar ocurriendo en paralelo. La virtualización y el paso a la nube añaden más complejidad a 5G. Por lo tanto, las administraciones públicas y el sector privado necesitan soluciones que les ayuden hoy, pero que tengan la suficiente visión de futuro para afrontar los retos del mañana.
Para ver clips o el webinar completo, haga clic aquí.