CommScope ha ampliado recientemente su portafolio de Redes de Acceso HFC para incluir el primer sistema de retorno digital de alta división del sector. Junto con nuestra plataforma líder E6000 CCAP y la familia de amplificadores de RF Starline y Flex Max de 1.2 GHz, el retorno digital de alta división completa una plataforma DOCSIS 3.1 de extremo a extremo para hacer frente a la nueva demanda de servicios de datos de alta velocidad.
Hemos observado un enorme interés por parte de los operadores en torno a las tecnologías ascendentes de división media y alta, especialmente en Norteamérica. La creciente popularidad de las divisiones de nodos fue uno de los aspectos más destacados de nuestra reciente convocatoria de resultados. Varios operadores importantes ya han desplegado redes HFC de división media, que realmente no requieren de ninguna tecnología nueva. Pero el aumento del 50% en el tráfico ascendente que los operadores observaron el año pasado ha inspirado a muchos a mirar más allá de la división media y hacer que sus redes estén preparadas para la alta división. Nuestro nuevo retorno digital de alta división ofrece a los operadores la posibilidad de aprovechar las capacidades de división media hoy mismo, al tiempo que aprovechan los activos existentes y obtienen la flexibilidad de actualizar a una alta división con sólo pulsar un interruptor cuando sus redes y CPE estén preparados.
El retorno digital de alta división está compuesto por el transmisor de nodo DT4600N de CommScope y la óptica del receptor de cabecera DR3600N. Esto proporciona una capacidad ascendente de 204 MHz para satisfacer la demanda por una mayor capacidad de grupo de servicio y servicios de datos simétricos para impulsar la próxima ola de servicios de banda ancha y velocidades de red gigabit. La solución ofrece a los operadores la opción de actualizar sus cabeceras y redes ópticas existentes con división media o desplegar ópticas preparadas para la alta división. Los operadores pueden pasar fácilmente a una alta división más adelante, cuando se resuelvan los problemas actuales relacionados con su rendimiento ascendente, como la compatibilidad con decodificadores heredados.
Aunque el sistema de alta división puede implementarse en el hardware y las arquitecturas de varios proveedores, es en el más sencillo, el E6000 con UCAM-2, que representa casi el 50% de todos los E6000 desplegados, debido a su compatibilidad con los 204 MHz completos en los 24 puertos. Cuando se implementa en esta configuración, el retorno de alta división puede ofrecer velocidades de datos superiores a 1 Gbps. DOCSIS 3.1 OFDMA está disponible en la versión R8.0 y posteriores del software y puede desplegarse fácilmente mediante licencias de software.
Una de las ventajas que se han pasado por alto del enfoque de división de banda para lograr mayores velocidades es la forma en que resuelve limpiamente muchos puntos problemáticos de los operadores en torno a las actualizaciones de la red. El enfoque de los operadores en las actualizaciones de flujo descendente ha requerido muchas segmentaciones de nodos, lo que ha llevado al hardware a la cabecera, ya que los grupos de servicios crecientes exigían nuevos puertos CMTS, transmisores de cabecera, receptores, muxes, entre otros. Sin embargo, este enfoque supuso una considerable presión sobre el espacio de las instalaciones, la energía y el capital asociados a esas ampliaciones. Si bien la segmentación alivia la contención, no hace nada para apoyar el aumento de la velocidad de subida, pues la velocidad requiere ancho de banda.
Dado que el 80-90% de las segmentaciones de la capacidad de los nodos hoy en día son impulsadas por el flujo ascendente, tiene mucho sentido aumentar simplemente el ancho de banda del grupo de servicio existente, proporcionando más capacidad y permitiendo mayores velocidades de datos sin tener que realizar segmentaciones. El retorno digital de división media y alta de CommScope mejora el rendimiento actual de la red aprovechando los activos existentes en la cabecera y en el campo, simplemente aumentando los anchos de banda de los grupos de servicio actuales. A diferencia de la segmentación de nodos, la tecnología de retorno de división media y alta no depende del despliegue de nuevo hardware de cabecera y CMTS para soportar los nuevos grupos de servicio creados por la segmentación de nodos.
Los clientes de CommScope que despliegan las ópticas de cabecera E6000, CH3000 o CHP y las ópticas de nodo NC4000 u OM41x0 pueden aumentar la capacidad y las velocidades de datos simplemente actualizando los amplificadores a división media, lo que no requiere espacio adicional en las instalaciones y sólo incrementa la potencia. Además, la solución de alta división permite a los clientes empezar hoy con una división media y, cuando estén preparados, encender los 120MHz adicionales de espectro ascendente junto con el aumento de capacidad y velocidad de datos que proporciona.
Otro de los principales problemas de los operadores que aborda la solución es el gasto de capital. A medida que el crecimiento de los ingresos de la banda ancha se ralentiza, ¿cómo alinean los operadores la asignación de capital con los ingresos? Dado que la solución de CommScope cuenta con los productos más desplegados de su categoría, la actualización será mucho más rentable.
Si usted es un operador que tiene redes de banda ancha que utilizan las ópticas de cabecera E6000, CH3000 o CHP y los nodos NC4000 u OM41x0, no hay realmente ninguna razón para no estudiar a fondo la economía de esta vía de actualización para impulsar su oferta de servicios de banda ancha durante los próximos 7-10 años. La solución no sólo reduce el costo de proporcionar capacidad de red y mayores velocidades de datos, sino que también facilita el desarrollo de nuevos ingresos con servicios premium como el servicio gigabit simétrico y DOCSIS de baja latencia. Incluso, si sólo existe una de estas plataformas, la economía sobre la base de bits-por-hertz puede ser superior a las alternativas.
Los componentes clave del portafolio mejorado de redes de acceso HFC de CommScope incluyen:
- El primer sistema de retorno digital de alta división de la industria, soportado por el transmisor DT4600N y el receptor DR3600N
- El DT4600N y el DR3600N admiten anchos de banda de retorno de 100 MHz y 204 MHz. Además, son compatibles con las plataformas de nodos ópticos de las series NC4 y OM4
- Un portafolio completo de soluciones modulares DAA RxD, que también son compatibles con las actuales plataformas de nodos NC y OM
- Amplificadores Starline y FlexMax de 1.2 GHz con capacidad sub, media y alta división para alimentar mayores anchos de banda de retorno
- Tarjetas de línea de subida E6000 UCAM-2 DOCSIS 3.1, que admiten un ancho de banda completo de 204 MHz en los 24 puertos del E6000
- Casi el 50% de los despliegues del E6000 están equipados con tarjetas de línea UCAM-2, lo que hace que esta opción sea la forma más sencilla de implementar retornos de alta velocidad desde la cabecera
- El software E6000 RX.X, compatible con DOCSIS 3.1 OFDMA
- El software está disponible como licencia individual o a través de una oferta empresarial
- Soluciones de vídeo digital a través del switch y MPEG-4, que desbloquean la parte media y alta del espectro de retorno sin afectar ni reducir el número o la calidad de los servicios de vídeo digital
Para obtener más información sobre el portafolio de retorno digital y las redes de acceso HFC de CommScope, póngase en contacto con su representante de cuentas o visítenos en www.CommScope.com