Este titular de TelecomTV "10G: ¿Será el doble de bueno que 5G?" captura mi reacción inicial a 10G. Es cierto que estaba un poco perplejo, ¿no estábamos todavía tratando de descubrir 5G?
Pero, por desgracia, los dos no están relacionados. La "G" en 5G se refiere a la "generación”, por ejemplo, en la próxima generación de tecnologías como 2G, 3G y posteriormente 4G. Para Internet 10G, la “G” significa “gigabit” y está asociada a la banda ancha. El 10G es la visión de la industria del cable que busca ofrecer una velocidad notable de 10 gigabits por segundo a los hogares en Estados Unidos y en todo el mundo.
Si bien ambas tecnologías ilustran algo por sí mismas, una expectativa compartida de 5G y 10G es la promesa de una velocidad más rápida que antes, una latencia menor y el soporte de nuevas aplicaciones como IA, RA/RV, IoT, comunicación machine-to-machine, etc.
10G redefine la experiencia del hogar
La “realidad del trabajo desde casa” es ahora parte de nuestras vidas. A medida que las personas se mantuvieron conectadas digitalmente, el 44% de ellas juegan en línea, un 38% usan las redes sociales y el 36% utiliza la transmisión de video, según la investigación de Nielsen que se llevó a cabo en 11 mercados en Asia. No es de extrañar que hoy dependamos de nuestras redes domésticas más que nunca.
Según un informe de Google, la COVID-19 ha acelerado los desarrollos de infraestructura para acelerar los hogares conectados.
Desde la transmisión de TV a los dispositivos de juego, estamos viendo un aumento en el número promedio de dispositivos conectados en el hogar en todo el mundo. La cantidad promedio de dispositivos por hogar en los Estados Unidos es de aproximadamente10,37, mientras que en Reino Unido es de aproximadamente 9,16 Según Stalista En otro Informe de Stalista se menciona que la incorporación de electrodomésticos inteligentes a los hogares en la India será del 2.4% durante el 2021 y se espera que alcance el 5.5% para 2025; y se verá un aumento del 19% en hogares conectados en 2021, que se espera alcance el 62,6% para 2025. El 10G va a desempeñar un papel importante para garantizar que todos estos dispositivos funcionen a su máximo potencial, lo que significa un ancho de banda confiable y Wi-Fi en toda la casa.
Los consumidores no son los únicos que se beneficiarán de la promesa de 10G. Industrias como la salud y la educación aprovecharán esta tecnología para mejorar los servicios y habilitar las aplicaciones del futuro.
10G ya es una realidad
Los operadores de red no solo se centran en las implementaciones de 5G. También están probando 10G en todo el mundo. CommScope se enorgullece de ser parte de estas pruebas mientras trabajamos con los clientes para llevar la banda ancha 10G a los consumidores y las empresas.
Mire el video que incluye más detalles sobre la primera implementación comercial virtualizada de 10G-EPON del mundo que permitirá a J:COM, el principal proveedor de video de banda ancha por cable y multicanal de Japón, alimentar la banda ancha 10G en los clientes residenciales y comerciales del país.