A medida que los despliegues de 5G cobran fuerza, también se está impulsando el aumento de las células pequeñas. Los despliegues de células pequeñas 5G de alta densidad son cruciales para los despliegues en entornos urbanos donde la demanda es alta y la reutilización eficiente del espectro es esencial. Aunque es importante cumplir las estrictas normas de zonificación y permisos, las células pequeñas son cada vez más pequeñas: radios más pequeñas, antenas más compactas, etc., para cumplir los objetivos de rendimiento.
Pero el problema es que un emplazamiento de células pequeñas es algo más que el radio y la antena: también hay que tener en cuenta la distribución de energía, la conectividad de fibra óptica y, en el mejor de los casos, la batería de reserva. Y estos elementos no se reducen tan rápidamente como el resto. Su funcionamiento también tiene un gran impacto en los costes asociados a la instalación y gestión del lugar, ya que añaden complejidad a la arquitectura del lugar y el uso de la energía sigue siendo la principal consideración de los gastos operativos.
Una forma más inteligente de alimentar sus redes de células pequeñas
La mejor manera de superar estos retos interrelacionados podría ser a través de una reevaluación innovadora de la arquitectura de las propias agrupaciones de células pequeñas. Muchas de estas funciones pueden centralizarse de forma remota en una arquitectura de centro y radios, proporcionando una conectividad confiable de alimentación de CA y CC, la continuidad del servicio a través de la batería de respaldo, así como la conectividad de backhaul de fibra.
La última PowerShift Metro de CommScope es una plataforma integrada de distribución de energía y fibra altamente personalizable que sirve como un traspaso de energía y cableado sin fisuras a grupos de células pequeñas de hasta cuatro millas cuadradas de superficie.
La solución puede aportar varias ventajas muy valiosas a la hora de desplegar clusters de células pequeñas 5G en entornos urbanos, entre ellas:
- Recursos de respaldo de batería centralizados en lugar de voluminosas baterías incorporadas en sitios individuales
- Gestión eficiente de la energía que puede personalizarse para suministrar voltajes precisos
- Sitios menos complejos que son más rápidos, fáciles y económicos de desplegar
- Capacidades de respaldo flexibles que permiten priorizar los nodos en caso de fallo de la red
- Gestión inteligente de la energía para desbloquear las capacidades de "ahorro de picos" que pueden reducir los costes de energía
- Funciones de sitio descargadas que permiten factores de forma de células pequeñas más pequeños y fáciles de zonificar
Los despliegues de 5G siguen aumentando
Aunque la pandemia provocó algunos obstáculos en el despliegue de la 5G, el camino aún continúa. Según un estudio de mercado global del primer trimestre, 67 mercados de Estados Unidos, Europa, Oriente Medio y Asia cuentan ya con servicios comerciales de 5G.
A medida que los operadores de redes siguen ampliando su huella 5G, se están tomando decisiones críticas para aprovechar las ventajas de una mayor transmisión de datos y una mayor capacidad de las redes 5G, y las células pequeñas desempeñarán sin duda un papel importante para el éxito de una infraestructura 5G.
Según un estudio de Rethink RAN Research, habrá 1,56 millones de células pequeñas 5G privadas desplegadas para 2027. En CommScope, estamos comprometidos a ayudar a las células pequeñas a aumentar su potencial en los entornos más densos y desafiantes, y estamos trabajando para hacerlo realidad. Para saber cómo impulsar los despliegues de 5G de una forma nueva con la densificación de células pequeñas, consulte este breve video.