CommScope anunció recientemente la primera solución de retorno digital de 204 MHz del mercado, que permite a los operadores alcanzar velocidades de gigabit simétricas. Esa nueva solución está compuesta por el transmisor de nodo DT4600N y el receptor de cabecera DR3600N y se basa en una serie de exitosas soluciones de retorno digital líderes en la industria. Al igual que los retornos digitales anteriores de CommScope, este es configurable, lo que permite a los operadores comenzar con modos que admiten divisiones medias de 5-85MHz y luego, con solo tocar un botón, pasar a divisiones altas de 5-204 MHz. Esto crea una ruta de actualización natural que ofrece resultados inmediatos hoy mientras se adapta sin problemas a las necesidades del mañana.
Este nivel de flexibilidad es importante, a la luz de la evolución reciente en los comportamientos y expectativas de los suscriptores. La primavera pasada, cuando las velocidades ascendentes máximas aumentaron un 30% o más a raíz de la pandemia, la mayoría de las redes pudieron adaptarse rápidamente para abordar la nueva demanda. Sin embargo, la demanda ascendente ha seguido creciendo, aumentando en más del 50% desde marzo del 2020. Más importante aún, este repunte no es temporal. Estos ajustes de comportamiento a corto plazo han establecido hábitos a largo plazo que es poco probable que se desvanezcan, incluso cuando nuestras vidas regresen a algo más familiar. La pandemia ha aumentado el uso de datos de banda ancha y ha acelerado la adopción de tecnología en el mercado masivo.
Para los MSO, esto indica un nuevo ímpetu para acelerar la evolución de la red. Si bien las correcciones a corto plazo, como la segmentación de nodos, que reduce la cantidad de suscriptores que comparten el ancho de banda, ayudan a mejorar la capacidad, no aumentará la velocidad máxima de la conexión ascendente. Para aumentar la velocidad, los operadores deben mejorar la modulación de la señal o expandir la capacidad del ancho de banda. Para un aumento moderado de la velocidad, la modulación ayudará. Esto es algo respaldado, por ejemplo, por la transición de DOCSIS 3.0 a 3.1. Sin embargo, para adaptarse a aumentos de velocidad de datos más significativos, el ancho de banda ascendente debe crecer. En Norteamérica, la mayoría de los operadores utilizan un ancho de banda ascendente de 5-42 MHz o 5-85 MHz, y con el avance a divisiones altas en el flujo ascendente, lograrán ganancias de hasta cuatro veces las velocidades originales.
204 MHz ascendente: transmisor de nodo DT4600N y receptor de cabecera DR3600N
El retorno digital de 5-204 MHz de CommScope permite estos aumentos de ancho de banda ascendente de próxima generación, pero también proporciona los beneficios de un retorno digital líder en su clase, incluido un rendimiento de RF constante en diferentes distancias o temperaturas, amplio rango dinámico y multi-rendimiento de longitud de onda. El retorno digital codifica digitalmente la señal de RF analógica para que, durante la transmisión, mantenga el mismo rendimiento de RF cuando se reconstituye durante la conversión digital-analógica, evitando la disminución de la potencia de RF y el rendimiento de NPR asociado a los retornos analógicos de distancias más largas con niveles de potencia de retorno óptico reducidos.
La transmisión digital también es más tolerante al ruido que las señales analógicas, lo que permite niveles de señal óptica más bajos, enlaces de datos más largos y un mayor número de longitudes de onda de retorno en la misma fibra. Esto permite a los operadores evitar los gastos y retrasos asociados con la instalación de fibras de retorno adicionales en la planta de cables. La nueva solución de CommScope se basa en los beneficios probados de las soluciones de retorno digital implementadas, incluida la inmunidad a la saturación, las comunicaciones de monitoreo de nodos integradas y los niveles de rango dinámico amplio que permiten una alineación de enlaces simple de "configurar y olvidar". Todas las ventajas probadas en el campo de los retornos digitales líderes de CommScope se aplican a la nueva solución de 5-204 MHz.
Las soluciones de alta división como el retorno digital de 5-204 MHz de CommScope ayudan a los operadores a mantener su ventaja competitiva y maximizar el retorno de la inversión. Permiten que los servicios simétricos de gigabits compitan con otras tecnologías al tiempo que aprovechan las caídas de RF existentes. Con el continuo crecimiento de la demanda de la red, los operadores deben comenzar a actualizar la planta de HFC para mantenerse a la vanguardia y continuar brindando niveles competitivos de servicio.
Comuníquese con el equipo de CommScope para averiguar cómo el retorno digital de 204 MHz de la industria puede ayudarlo a preparar su red para el futuro.