El 2020 ha sido un año de grandes cambios en la forma en que trabajamos y vivimos. El impacto de la pandemia se ha sentido en todos los ámbitos de la vida y ha traído consigo nuevos cambios a los establecimientos y recintos universitarios que luchan por relevantes en una época de aislamiento masivo. Para muchos propietarios de edificios, las tecnologías amigables se han convertido en imprescindibles durante la era del Covid, lo que acelera las mejoras tecnológicas que antes estaban en un segundo plano. Veamos algunas tendencias clave que afectan las redes de edificios y recintos universitarios que esperamos ver en 2021.
Menos personas, redes más importantes
El Covid-19 cambió las prioridades comerciales y, con ellas, el rol de las redes en edificios y recintos. En 2021, veremos empresas que adoptan redes remotas, ya que algunas ofrecen a los empleados la oportunidad de trabajar a distancia de forma permanente, mientras que otras empresas reorganizan sus oficinas para adaptarse al distanciamiento social, lo que significa que habrá menos empleados en la oficina. La red que conecta a esos trabajadores remotos con sus empresas se ha vuelto más importante que nunca. Con un nuevo enfoque en la salud y seguridad de los empleados y clientes, los propietarios de edificios continuarán implementando conexiones VPN seguras y administrando sus redes de manera diferente.
CLICK TO TWEET: Ben Cardwell de CommScope explica cómo será el futuro para las redes de edificios y recintos universitarios en la era de COVID-19.
Los equipos de TI y Tecnología Operativa (TO) trabajarán estrechamente para garantizar la eficiencia y minimizar los costos para el funcionamiento del edificio. Esto es clave porque todas las empresas esperan obtener un rendimiento del capital en su red y equipos de construcción inteligentes. El espacio de oficina se está reduciendo y está provocando un aumento en la demanda de redes Wi-Fi, ya que los empleados que vienen a la oficina no ocupan los mismos espacios que antes.
Los equipos de TO continuarán implementando tecnología para el control de acceso sin contacto y colocando cámaras térmicas en ubicaciones clave para verificar la temperatura de los empleados y visitantes. Otros sistemas medirán la cantidad de personas en cada ubicación al interior del edificio para monitorear el tamaño de la multitud, y cada vez se instalarán más dispositivos como cámaras de seguridad IP, luces LED y señalización digital 4K / HD.
Las líneas entre TO y TI se están difuminando
A medida que los equipos de TI y TO trabajan más de cerca, veremos una difuminación en la demarcación tradicional entre TO (Tecnologías Operativas, tal como HVAC, control de acceso e iluminación) y TI (redes y computadoras). Los equipos de TO necesitan acceso a la red tanto como los usuarios comerciales, y su acceso debe abarcar no solo Wi-Fi, sino también protocolos de IoT como Zigbee y LTE-M. Power over Ethernet (PoE) se ha vuelto mucho más importante como un medio para alimentar dispositivos IoT remotos.
Los equipos de TO necesitan saber, por primera vez, cuánto ancho de banda está disponible en la red y quién lo está utilizando. A su vez, los equipos de TI deben admitir una gama más amplia de dispositivos y escenarios de usuario, por lo que están adoptando nuevas tecnologías de conectividad como CBRS y LTE privado para respaldarlos. Vemos estos desarrollos como los precursores de una convergencia de los equipos de TO y de TI para unificar la gestión de la red.
La nube que se avecina es grande
A medida que se esfuerzan por controlar y administrar poblaciones de usuarios y aplicaciones dispares en 2021, los equipos de TI y TO recurrirán a la nube. Un recurso central y universalmente accesible para almacenar información, la nube hace que sea mucho más fácil agregar y administrar a los que trabajan desde casa y a los que están en el sitio. Los administradores de red pueden estar en cualquier lugar y aun así tener visibilidad de quién y qué está usando la red y dónde se encuentran los posibles puntos problemáticos. La nube también hace que sea más fácil ser flexible en términos de quién administra la red en general, ya sea la organización de TI o un operador anfitrión neutral.
Las redes de datos están en el centro de todo este cambio. Dicen que la necesidad es la madre de la invención, y las restricciones por el Covid-19 obligaron a las redes de TI y TO en edificios y recinto a evolucionar rápidamente y de maneras que no hubiéramos esperado hace unos años. La demanda de ancho de banda suficiente para soportar las nuevas tecnologías y las aplicaciones que permiten está impulsando una evolución generalizada de la red. Los nuevos dispositivos de borde serán catalizadores para actualizar la infraestructura de back-end, incluidos nuevos conmutadores de varios gigabits y cableado de fibra que admite 90 watts de PoE. Los departamentos de TI que realizan actualizaciones cíclicas también están implementando cableado CAT6A, que admite velocidades de datos de hasta 10 Gbps, para evitar cuellos de botella en la red y admitir completamente las nuevas demandas de PoE.
Complejidad de la red en aumento
Todo esto significa que las redes son más complejas y el 2021 verá ese aumento a medida que se expanda el número de tecnologías. Los propietarios de edificios ahora deben incorporar redes inalámbricas móviles, Wi-Fi, CBRS, acceso inalámbrico fijo (FWA) y redes LTE privadas dentro de la arquitectura. Estos equipos deben entregar esas redes a más lugares a medida que se implementan las aplicaciones de gestión térmica, control de acceso y tamaño de multitudes. En muchas empresas y escuelas, las capacidades de transmisión de video seguirán siendo importantes, lo que significa que las redes deben admitir capacidades de enlace ascendente como nunca. Las redes heredadas generalmente no se construyeron para admitir enlaces ascendentes de video, por lo que las actualizaciones de la red son parte del cambio que comenzó este año y continuará hasta el próximo.
Además, los edificios que se diseñaron para casos de uso horizontales amplios ahora admiten casos de uso verticales, como centros de transmisión y estaciones de control de salud. Esto se convirtió en un catalizador en la creatividad de la red, como el uso de puntos de acceso Wi-Fi en los techos de los edificios para permitir que los trabajadores o estudiantes cercanos se conecten. Vemos esta creatividad en el diseño y uso de redes.
Con menos personas en las oficinas y más trabajando de forma remota, las redes de edificios y campus serán aún más importantes en 2021, lo que provocará una confusión de las organizaciones de TI y TO, así como un crecimiento de la nube. Y aunque la complejidad de la red seguirá siendo un tema con el aumento de nuevas tecnologías y aplicaciones, vemos la oportunidad de que las redes brillen a medida que se vuelven más poderosas y flexibles, ayudando a la organización de TI y TO a prepararse para lo que sigue.