Gestionar la fibra para data centers es cada vez más difícil... y también más sencillo

Las redes de data centers actuales están experimentando un crecimiento incomparable en la implementación de fibra. Las demandas de mayor ancho de banda, menor latencia y capacidad de E/S sin precedentes están aumentando la presión sobre los administradores de red. En este blog, Holly Simons de CommScope analiza las complejidades de la gestión de la fibra de data centers.

Las redes de data centers actuales están experimentando un crecimiento incomparable en la implementación de fibra. Las demandas de mayor ancho de banda, menor latencia y capacidad de E/S sin precedentes están aumentando la presión sobre los administradores de red. En los centros de datos de hiperescala y las redes 5G, los conteos actuales de fibra pueden ser de hasta 6.912, e incluso se están fabricando fibras con un conteo mayor. [i] A medida que más complejos de procesamiento de datos adopten arquitecturas de malla ricas en fibra, la cantidad de fibras aumentará.

Gestionar la creciente densidad de fibras y cables en todo el centro de datos se está volviendo un trabajo de tiempo completo. Si no se hace de forma correcta, las consecuencias pueden ser graves. Más allá de lo desagradable que es que el cableado se extienda en el pasillo, una mala gestión de fibra puede crear una variedad de problemas más costosos. El llenado excesivo de bandejas de cables, por ejemplo, puede limitar el flujo de aire entre los mismos, aumentando la carga térmica y provocando que el sistema de enfriamiento trabaje más arduamente de lo que normalmente se requiere. La incapacidad de identificar, acceder y administrar fibras individuales, afecta el tiempo promedio de reparación, la velocidad de activación, los movimientos/adiciones/cambios y más. Todo esto acentúa la necesidad de una estrategia de gestión de cables cuidadosamente analizada.

La creciente importancia en la gestión del cableado 

La mayoría de los centros de datos invierten tiempo y recursos en el desarrollo de buenas estrategias para la gestión del cableado. Estos enfoques van desde algunos lineamientos básicos de enrutamiento de cables, hasta requisitos más rigurosos y detallados con respecto a las capacidades de las bandejas, la separación de cables por tipo, el etiquetado de fibra, etc.

La falta de protocolos que determinan la manera en que se utilizan las rutas aéreas de los cables, es otro problema que a menudo aumenta la congestión en todo el centro de datos. Las mejores prácticas sugieren separar los cables troncales más grandes de los cables de conexión más pequeños: bandejas tipo escalera para cables troncales grandes, canaletas de fibra para los cables de conexión. Asimismo, los cables de conexión de cobre y fibra deben tener sus propias rutas.

El objetivo de estas estrategias de administración no es únicamente que el cableado del centro de datos sea accesible y que su mantenimiento sea más sencillo, sino que también puedan tener un efecto considerable en el rendimiento óptico. Un buen ejemplo de ello es lo que puede suceder cuando los cables troncales grandes se alojan en canaletas diseñadas para fibras de conexión más pequeñas. A medida que los cables más grandes salen de las canaletas a través de las llamadas “cascadas”, no es raro que el cable supere el radio de curvatura máximo permitido, lo que afecta el rendimiento óptico.

Al desarrollar una buena estrategia de gestión de cables, ningún detalle es demasiado pequeño. Cuando se hace de manera correcta una estrategia de administración de cables, no solo mantiene la planta de cables actual altamente utilizable, sino que también puede proporcionar una plantilla que hace que la expansión y las actualizaciones a la red sean más rápidas y confiables.

El complejo mundo del diseño de canaletas de cables

Sin duda, un componente central de cualquier sistema de gestión de cables es la red de canaletas que entrecruza el centro de datos. Estos sistemas están diseñados para administrar, proteger y enrutar miles de cables de fibra. Al igual que los planes de gestión de cables de los que forman parte, las canaletas de cables vienen en todas las formas, tamaños y tipos: metálicas, no metálicas y de malla; aquellas que requieren tiempo y herramientas para su instalación y aquellas que no requieren herramienta alguna; tramos rectos de corto alcance y extensas redes de canaletas repletas de cascadas y vías de acceso. Los estándares que rigen su diseño y uso son cada vez más complejos.

Analice este fragmento de un artículo que aparece en el sitio web de EC&M:

“Al instalar cables de fibra óptica, los requisitos para los métodos de cableado se encuentran en el Art. 770. Únicamente cuando el Art. 770 haga referencia a secciones en el Capítulo 2 y al Art. 300, éstos aplicarán a cables y canaletas de fibra óptica [770,3]. Por ejemplo, la subsección 770,113 se refiere a 300,22, que aplica al instalar cables de fibra óptica y canaletas de fibra óptica en conductos y espacios plénum. El artículo 770 no se refiere al 300,15, por lo que no es necesario colocar empalmes ópticos en cajas. El artículo 770 también aplica a cables compuestos, que combinan fibras ópticas con conductores portadores de corriente. Puede utilizarlos únicamente cuando las fibras ópticas y los conductores eléctricos portadores de corriente estén funcionalmente asociados [770.133 (A)]. Debido a que el NEC los considera cables eléctricos [770.3 (B)], deben cumplir con los requisitos correspondientes del Capítulo 1 al Capítulo 4".

Las nuevas canaletas y herramientas de diseño reducen las complejidades

Debido al creciente número de opciones de canaletas y el aumento en la densidad de fibra en los centros de datos, la parte más desafiante de implementar un buen plan de administración de cables se encuentra en la fase de diseño. Afortunadamente, las nuevas herramientas que incorporan los estándares de cableado aplicables y las mejores prácticas de diseño, ayudan a que el trabajo sea mucho más fácil y menos complejo.

FiberGuide® Design Pro de CommScope, por ejemplo, es una herramienta de configuración que permite a los diseñadores crear modelos 2D y 3D en una herramienta de diseño basada en la web que proporciona una visión clara de cómo se verá la canaleta una vez instalada. Las funciones de diseño inteligente calculan automáticamente el número de empalmes y soportes necesarios, junto con recomendaciones para la colocación de los mismos. Posteriormente, los diseños se pueden exportar para crear planos detallados y listas de materiales con el fin de facilitar los pedidos y la instalación. La herramienta está dirigida a clientes, instaladores y consultores.

FiberGuide® Design Pro está diseñada para funcionar con el sistema de gestión de fibra CommScope FiberGuide®. Pensada para ofrecer flexibilidad, velocidad y durabilidad, es una solución integral de canaletas concebida para proteger y enrutar cables de conexión de fibra óptica y conjuntos de cables multi-fibra, hacia y desde gabinetes de empalme, bastidores de distribución y dispositivos terminales de fibra óptica. El sistema FiberGuide® consta de componentes modulares (tramos y codos horizontales y verticales, bajantes, empalmes, kits de salida flexibles) y docenas de opciones de implementación. Todos los módulos tienen un diseño seguro e insertable para una instalación sin herramientas. El resultado es un sistema de una sola canaleta que es fácil y rápido de implementar, altamente flexible y que garantiza una protección total para la planta interna de fibra.

Prepárese y esté pendiente, vendrá más fibra

Si el ritmo de aceleración de la tecnología es un indicio de lo que nos espera, será mejor que los centros de datos, especialmente a nivel de nube e hiperescala, se preparen. A medida que aumente la demanda de ancho de banda, la oferta de servicios y la latencia se vuelva más crucial para el usuario final, se introducirá más fibra en la red.  

A medida que aumenten los hilos de fibra, la cantidad de espacio disponible en el centro de datos continuará reduciéndose. Busque otros componentes como servidores y gabinetes para ofrecer más, en un espacio más reducido. El espacio no será la única variable que se maximizará. La combinación de nuevas configuraciones de fibra, como cables de cinta enrollable y diseños de fibra de 200 micras, proporcionará nuevas herramientas a los administradores de redes e instaladores.

Aprovechar los beneficios de estos nuevos diseños comienza con lo básico; lo que implica una estrategia bien planificada para enrutar, proteger y administrar la planta interna de fibra. Proyectar las futuras demandas de cableado y las topologías necesarias será fundamental, al igual que planificar y adaptar su infraestructura de gestión de cables.

Para obtener más información sobre la forma en que CommScope y nuestra plataforma FiberGuide® de soluciones de canaletas y herramientas de diseño pueden ayudarlo en la gestión de fibra, haga clic aquí.

[1] Lograr una implementación y monetización más rápidas en centros de datos de hiperescala y Edge; Data Center Dynamics; 30 de marzo de 2022

Historias relacionadas