Cat. 6A: la solución de par trenzado increíblemente versátil y capaz

Aunque es imposible proteger completamente una redcontra desafíos que aún no existen, las redes empresa riales pueden inclinar labalanza a su favor al adaptarse a nuevas demandas de aplicaciones, más dispositivos conectados y convergencia de múltiples redes—con el enfoque adecuado en infraestructura.

Si bien es imposible preparar realmente una red de cara al futuro frente a desafíos que aún no existen, las redes empresariales pueden inclinar las probabilidades a su favor a medida que se adaptan a las nuevas demandas de aplicaciones, a más dispositivos conectados y a la convergencia de varias redes, con el enfoque de infraestructura adecuado. La categoría 6A es versátil, capaz y desempeña un papel importante en la infraestructura de red del futuro. Sin embargo, antes de analizar las ventajas de la categoría 6A, hablemos primero de la importancia de la versatilidad como concepto estratégico.

El lubricante WD-40®, propiedad, marca y fabricación de WD-40 Manufacturing Company en San Diego (California), es uno de los productos más versátiles del mercado actual, pero no se suponía que fuera así. Fuedesarrollado para resolver un problema específico—y nada más. Originalmente,fue creado como un disolvente contra la corrosión y desengrasante para laindustria aeroespacial.

Eso fue en 1953 Hoyen día, hay cientos de usos conocidos para el WD-40… y la gente está descubriendo nuevos usos todo el tiempo. ¿Bisagrade puerta chirriante? WD-40. ¿Quieres limpiar los insectos de la parrilla de tu coche? WD-40. ¿Quiereslimpiar los insectos de la parrilla de tu coche? WD-40. ¿Tienes malas hierbasen tu jardín? WD-40—y la lista sigue y sigue. Si el WD-40 es conocido por algo, es por su versatilidad mucho más allá de su intención original.

Muchos consideran que la categoría 6A es el cable de par trenzado más versátil disponible, por una buena razón, y al igual que el producto WD-40, también sigue encontrando nuevos usos más allá de su finalidad original.

Como puede ver, la categoría 6A también se desarrolló para resolver un problema específico: lograr Ethernet de 10 Gigabits hasta 100 metros. Para lograr esto, necesitábamos desarrollar una mejor mitigación de la interferencia alienígena a medida que el ancho de banda de la aplicación se desplazaba de 250 MHz a 500 MHz.

Mitigación de la interferencia alienígena. Ese es el impulso. de no ser por ello, no habría categoría 6A. Gracias a ella, tenemos la capacidad de implementar innumerables redes empresariales con la confianza de que estos diferentes sistemas funcionarán de forma sistemática según lo previsto.

Esto es especialmente cierto a medida que la conectividad se traslada de la pared al techo. Si piensa en la variedad y la complejidad de estas diferentes aplicaciones, como Wi-Fi 6, In-Building Wireless y una multitud de dispositivos PoE, es fácil darse cuenta por qué necesita la infraestructura más sólida disponible.

En la actualidad, parece que todo pasa por un cable de par trenzado. La infraestructura propietaria se ha convergido—el cableado de cuatro pares ahora soporta la mayoría de las aplicaciones de edificios, lo que lleva a edificios inteligentes y una forma completamente nueva de gestionar estas aplicaciones.

imagel54ir.png

Desde servicios audiovisuales hasta redes inalámbricas para interiores, desde redes LAN cableadas hasta la automatización de edificios, pasando por redes de sensores y el control de acceso, la categoría 6A tiene casi tantos usos al margen de las especificaciones como el WD-40.

Por supuesto, no todas las aplicaciones necesitan la categoría 6A, o su ancho de banda de 10 gigabits, pero muchas necesitan, al menos, varios gigabits, y no siempre sabe desde el principio qué aplicaciones necesitará en cada tramo de cable.

Muchas veces, las personas que intentan ahorrar dinero (o simplemente tener una posición opositora) intentan afirmar que casi todo puede funcionar con la antigua categoría 6, y que muy pocas aplicaciones requieren velocidades superiores a 1 gigabit.

Sin embargo, lo más importante es este simple hecho no tenemos idea de qué nuevas aplicaciones utilizaremos en nuestras redes en las próximas décadas. Hace 20 años, necesitábamos la categoría 6A para hacer una única cosa. En la actualidad, hay una gran cantidad de aplicaciones que se ejecutan sobre cable de par trenzado, muchas de las cuales requieren las capacidades excepcionales de la categoría 6A y nada más. Con la reciente explosión de la IA y la continua evolución de los edificios inteligentes, aquellos que siguen apostando por la categoría 6 en lugar de la categoría 6A se están quedando sin motivos sólidos para defender su preferencia.

Cuando se observan los diversos estándares ratificados en los últimos años, se comienza a ver un hilo común en el que se recomienda o se requiere la categoría 6A. Solo es cuestión de tiempo que veamos esta especificación en todos los ámbitos para todas las aplicaciones y espacios que dependen del cable de par trenzado para su infraestructura.

Desde aplicaciones como Wi-Fi 6 y PoE++ hasta ámbitos como data centers, atención médica y educación, la firme recomendación de la categoría 6A continúa creciendo y evolucionando.

Ver los productos de la categoría 6A de CommScope

Veamos algunas de las aplicaciones que impulsan la demanda de versatilidad y capacidades para las que la categoría 6A es más adecuada:

  • Wi-Fi 6/6E: Aunque el cableado de las categorías 5e y 6 podría admitir 6 implementaciones Wi-Fi tempranas con 2.5GBASE-T o 5GBASE-T, no se espera que esto sea así en el futuro. Los puntos de acceso 802.11ax (Wi-Fi 6) permiten una velocidad máxima de 6,77 Gbps, requiriendo una conexión 10GBASE-T para soportar la tasa de datos más altaposible. El TSB-162-A, las pautas de cableado de telecomunicaciones para puntos de acceso inalámbrico, también recomiendan utilizar como mínimo un cableado de categoría 6A o superior en todos los puntos de acceso inalámbrico.
  • Computación de alto rendimiento y computación perimetral: muchos sectores industriales ahora utilizan plataformas informáticas de alto rendimiento para admitir aplicaciones que consumen mucho ancho de banda, como la transmisión de videos, las imágenes médicas, las aplicaciones centralizadas, los gráficos de alta calidad, las tecnologías de visualización y la agrupación de datos. Además, la computación perimetral continúa creciendo a medida que las aplicaciones avanzadas lo exigen. La capacidad de datos ampliada de la categoría 6A será clave para permitir estas capacidades.
  • Redes de área de almacenamiento (SAN)/almacenamiento anexado a la red (NAS): 10 Gigabit Ethernet permite una infraestructura rentable de alta velocidad tanto para el almacenamiento anexado a la red (NAS) como para las redes de área de almacenamiento (SAN). 10 Gigabit Ethernet puede ofrecer una capacidad de transmisión de datos equivalente o superior a latencias similares a muchas otras tecnologías de red de almacenamiento, como Fiber Channel, ATM OC-3, OC-12 y OC-192 e InfiniBand.
  • Colaboración multisitio: están surgiendo herramientas de colaboración que permiten a los participantes de conferencias escribir o dibujar una diapositiva en blanco, conectarse a un sitio web, y participar en una comunicación privada con el organizador de la conferencia o cualquier otro participante. Estas herramientas de colaboración requerirán cada vez más ancho de banda, y las conexiones de 10 Gigabit Ethernet serán el enlace principal para permitir la colaboración multisitio dentro de una empresa.
  • Computación en malla: Lacomputación en cuadrícula pone a disposición "potencia" de CPU de escritorio en red para trabajos grandes que la requieren . La computación en cuadrícula proporciona efectivamente la potencia "a travésde la red" para soportar tales aplicaciones. Se exigen conexiones de alta velocidad entre las plataformas de computación participantes, lo que convierte a la categoría 6A en la opción lógica de Ethernet.

Mirando hacia una Red Empresarial Más Resiliente y Preparada para el Futuro

Si observamos la versatilidad y el rendimiento del cableado de categoría 6A, vemos que ha permitido el desarrollo y la implementación de muchas aplicaciones que consumen mucho ancho de banda y de las que, en la actualidad, las empresas no pueden prescindir. Y aún no ha terminado; sigue siendo la infraestructura recomendada para nuevas construcciones modernas y promete seguir siendo relevante durante muchos años. La evidencia es clara en el volumen de ventas que continúa creciendo, casi dosdécadas después del borrador inicial del estándar.

Aunque es posible que nunca pueda preparar completamente su red empresarial para los cambios del futuro, puede asegurarse de que esté preparada de cara al futuro con la estrategia de infraestructura adecuada.

La categoría 6A es versátil y capaz. Piensa en él como el WD-40 de la infraestructura de redes.

Para obtener más información sobre cómo las carteras de productos de categoría 6A SYSTIMAX®, Uniprise® y NETCONNECT® de CommScope pueden ayudarle a desarrollar una red más resiliente y adaptable, consulte nuestra página de recursos de categoría 6A.

© 2024 CommScope, LLC. Todos los derechos reservados. CommScope y el logotipo de CommScope son marcas comerciales registradas de CommScope y/o sus filiales en EE. UU. y otros países. Para obtener información adicional sobre marcas comerciales, consulte https://www.commscope.com/trademarks. Wi-Fi, Wi-Fi 6 and Wi-Fi 6E are trademarks of the Wi-Fi Alliance. WD-40 is a trademark of the WD-40 Manufacturing Company. Todos los nombres de productos, las marcas comerciales y las marcas comerciales registradas pertenecen a sus respectivos propietarios.