Aurora Networks® (ANS) y RUCKUS® Networks ahora son Vistance Networks
Recientemente, el periódico The Wall Street Journal informó que Paris Hilton está trabajando en una versión de AI de sí misma.
La inteligencia artificial sigue revolucionando todas las áreas de negocio, lo que impulsa desde la innovación en la creación de películas hasta el sector financiero, y todo lo demás. Sin embargo, en el detrás de escena de los sistemas de AI, hay un héroe no reconocido: el cableado estructurado
¿Qué es el cableado estructurado?
La palabra clave aquí es “estructurado” (sus sinónimos pueden ser organizado, preciso y eficiente). Cuando “estructurado” acompaña a la palabra “cableado”, inmediatamente apunta a una forma estandarizada de diseñar e instalar un sistema de cableado que cumplirá con los estándares internacionales, al tiempo que proporciona un enfoque flexible y preparado para el futuro capaz de admitir múltiples generaciones de hardware de AI.
Normalmente, el cableado estructurado de un data center de AI se utilizará para conectar piezas de hardware de TI mediante fibra óptica de pérdida ultrabaja y cobre de Cat. 6A de alto rendimiento.
¿Qué NO es el cableado estructurado?
Los cables de conexión directa (Direct Attach Cable, DAC) y los cables ópticos activos (AOC) se utilizan normalmente para proporcionar cableado punto a punto. Estos componentes no son cableado estructurado y no admiten la flexibilidad de la red, ya que deben reemplazarse cada vez que cambian las velocidades del puerto del hardware de AI. Además, los componentes de cableado estructurado individuales que se utilizan por sí solos en configuraciones punto a punto no constituyen un sistema de cableado estructurado.
La parte fundamental que desempeña el cableado estructurado en los data centers de AI
Transmisión de datos de alta velocidad. El gran volumen de datos que producen los servidores de AI es tan grande que las capacidades de gran ancho de banda y alta velocidad proporcionadas por un sistema de cableado estructurado de fibra óptica sólida se vuelven fundamentales.
No es solo la fibra en sí, sino la conectividad que conecta los paneles de conexión a los puertos de los conmutadores y servidores. Se prevé que el tipo de velocidades utilizadas (400G/800G/1.6T) se ejecuten principalmente sobre óptica paralela (donde se presentan múltiples fibras en un solo conector), con opciones de conector como el conector MPO-16 y el conector MMC-16.
Debido a estas velocidades más altas, ahora estamos viendo la introducción de conectores físicos en ángulo (APC) para canales MPO multimodo, además de los que estamos acostumbrados a ver implementados en canales monomodo.
Flexibilidad de escalabilidad y velocidad de implementación. ¿Qué sabemos sobre AI? Las velocidades de red cambian constantemente y parece que sucede a diario. Las velocidades 400G y 800G son una realidad actual, con 1.6T en el futuro. Hace solo unos años, ¿quién habría creído que era posible?
El cableado estructurado ofrece el tipo de escalabilidad y flexibilidad necesarias para adaptarse a estos cambios de velocidad y al futuro crecimiento de las redes de AI. Poder añadir nuevo hardware a una red de AI sin revisar todo el cableado aporta ventajas significativas en cuanto a ahorro de costos y tiempo. En un sector en el que los plazos se reducen continuamente, el cableado estructurado permite la velocidad de implementación mediante técnicas eficientes que pueden ayudar a la infraestructura subyacente a adaptarse fácilmente para satisfacer las necesidades futuras.
Reduzca al mínimo el tiempo de inactividad. Las redes de AI están perfectamente configuradas para un rendimiento óptimo. El entrenamiento de un modelo de AI puede tardar días, semanas o incluso meses. Una red de cableado estructurado bien diseñada puede aportar el tipo de fiabilidad que requiere el entrenamiento. Comprender dónde están funcionando los cables y los paquetes de TI que dependen de ellos puede reducir al mínimo el tiempo de inactividad de la red de AI y ayudar en la resolución de problemas.
Eficiencias de CapEx/OpEx. A pesar de que el desembolso inicial para un sistema de cableado estructurado puede ser mayor que el de las configuraciones de cable óptico activo/conexión directa o punto a punto, el enfoque de cableado estructurado ofrece ventajas económicas a largo plazo al reducir el tiempo necesario para realizar actualizaciones de red.
En última instancia, el cableado estructurado puede reducir la necesidad de grandes costos de extracción y reemplazo para satisfacer los desafíos cambiantes del departamento de TI.
La fábrica de AI
Los data centers son la “fábrica” de las operaciones de AI y, a medida que la AI siga afectando a todas las áreas de nuestras vidas, se integrará cada vez más en tecnologías emergentes como 5G, IoT y computación periférica. Esta tendencia solo enfatizará aún más la necesidad de sistemas de cableado de alta velocidad sólidos y escalables.
La AI está impulsando redes más complejas que requerirán un mayor nivel de planificación y un enfoque más estructurado.
Conclusión
El cableado estructurado suele ser el menos pensado en la tecnología al desarrollar un data center de AI, pero en realidad, es tan importante como los conmutadores, servidores y enrutadores que contribuyen.
Del mismo modo que ninguna persona pensante estaría dispuesta a construir una casa nueva sobre una base inestable, tampoco estaría dispuesta a asumir un riesgo tan alto cuando planifique construir un nuevo data center de AI.
La AI está cambiando rápidamente la forma en que se desarrolla el data center. Parece que el sector del data center está en un punto de inflexión, en la cúspide de un “data center 2.0”, si lo desea. Al igual que Paris Hilton, tendremos que dar un paso atrás y volver a evaluar cómo pensamos en el camino que tenemos por delante. Para nosotros, será desde un punto de vista de cableado estructurado; dejaremos el club nocturno y la música a los demás.
© 2024 CommScope, LLC. Todos los derechos reservados. CommScope y el logotipo de CommScope son marcas comerciales registradas de CommScope y/o sus filiales en EE. UU. y otros países. Para obtener información adicional sobre marcas comerciales, consulte https://www.commscope.com/trademarks. Todos los nombres de productos, marcas comerciales y marcas comerciales registradas son propiedad de sus respectivos propietarios.