Celular en interiores: ficha técnica
Introducción a la red celular in-building
Como la tecnología celular se ha desarrollado desde la tecnología 1G inicial a principios de la década de 1980 hasta las redes 5G superrápidas de la actualidad, se ha vuelto omnipresente y generalizada. Las empresas confían en ella, pero su utilidad siempre ha estado sujeta a su cobertura.
En cualquier tipo de edificio, las paredes actúan como una barrera para cualquier señal de RF. Este problema se ha exacerbado en los últimos años. La tecnología 5G no solo hace un uso mayor (aunque no exclusivo) de frecuencias más altas que se bloquean con mayor facilidad debido a las barreras físicas, sino que los edificios modernos, con frecuencia, se diseñan teniendo en cuenta el control de temperatura y, si bien el vidrio de baja emisividad puede ayudar a reducir las facturas de calefacción y refrigeración, también reduce la intensidad de las señales telefónicas.
La respuesta es ampliar el alcance de la señal de los proveedores a través de una red celular in-building, que también se conoce como sistemas de antenas distribuidas (DAS). A diferencia de un emplazamiento amplio de células “macro” en exteriores, una red celular in-building está diseñada para cubrir espacios internos que se divide en muchos espacios secundarios más pequeños, como pisos y habitaciones. Un solo nodo, incluso a alta potencia, tendría dificultades para propagar una señal de RF a través de múltiples pisos y paredes. En esta topología, la cobertura se proporciona de forma más natural gracias a varios nodos que se distribuyen entre los espacios diferentes.
Los materiales de construcción bloquean las frecuencias celulares más altas
Con frecuencia, las ventanas con vidrio de baja emisividad reducen la intensidad de la señal por un factor de 1.000, lo que prácticamente equivale a una placa de aluminio con un grosor de 1/8 pulgada (3 mm).
Fuente: Atenuación de frecuencia de radio y microondas en vidrio, Vitro Architectural Glass (anteriormente PPG), octubre de 2016
¿Desea leer sin conexión?
Descargue una versión en PDF de este artículo para volver a leerla más tarde.
Manténgase informado
Suscríbase a The Enterprise Source y obtenga actualizaciones cuando se publiquen nuevos artículos.
Evaluar la necesidad de redes celulares in-building es, sobre todo, una función de volumen y valor. Un factor es el número de personas en el edificio y la intensidad de su uso móvil. Otro es el valor de ese uso móvil para la empresa en cuestión. En algunos casos, como los estadios deportivos, el valor del uso móvil es alto, y el número de usuarios es enorme. Por el contrario, en escenarios como servicios financieros, estudios de abogados y otras oficinas de alta gama, la cantidad de los profesionales con remuneraciones altas es menor, pero con un valor muy alto.
Los siguientes tipos de edificios se encuentran entre los que, con mayor frecuencia, reciben el servicio de la red celular in-building:
- Hoteles
- Salas de conferencias
- Estadios deportivos
- Centros comerciales
- Campus universitarios
- Hospitales
- Oficinas profesionales
¿Necesita una red celular in-building?
Puede ser útil comenzar con estas preguntas:
- ¿Cuál es la calidad existente de la cobertura móvil en el edificio? ¿Hay suficiente claridad de voz y velocidad de datos de cada operador?
- ¿Necesitan los empleados sus dispositivos móviles para realizar sus funciones laborales?
- ¿Necesitan los visitantes o los clientes sus dispositivos móviles como parte de su proceso de compra o experiencia del cliente?
- ¿Qué tamaño tiene el edificio? ¿Cuántas personas lo ocupan?
La mayoría de los usos empresariales de la tecnología celular in-building se incluyen en uno de tres casos de uso:
Red celular comercial multioperador
Les ofrece a los empleados, los clientes y los visitantes acceso de alta calidad a sus servicios de proveedores de servicios móviles.
Red celular privada crítica para el negocio
Aplicaciones empresariales especializadas con requisitos únicos que no reciben un buen servicio de otros tipos de redes.
Red inalámbrica de respuesta ante emergencias
Permite que los socorristas se comuniquen cuando están dentro del edificio.
CommScope ha participado en la implementación de diferentes tipos de redes celulares in-building en una variedad de países, sectores y tipos de edificios; estos son ejemplos reales de empresas que han utilizado la red celular in-building para responder a una necesidad comercial apremiante.
Red celular comercial multioperador
Deutsche Bank, Londres, Reino Unido
Cobertura en todo un complejo con varios edificios de muchos pisos.
Centro médico de la Universidad de Loma Linda, California, EE. UU.
Proporcionamos una excelente experiencia móvil para el personal, los pacientes y los visitantes. Entorno de instalación y cobertura desafiante.
Metro de Riad, Arabia Saudita
Sistema multioperador para la principal red de metro, lo que incluye 85 estaciones, 11 estacionamientos disuasorios, 40 km de túneles.
Hospital, Milán, Italia
Campus amplio de varios edificios con espacios interiores y exteriores.
Hotel y residencia multifamiliar de lujo, España
Proporcionamos una cobertura celular comercial superior en todo el hotel sin alterar la estética histórica del edificio.
Red celular comercial y red inalámbrica de respuesta antes emergencias
Fabricante de bienes de consumo, Dinamarca
Prestamos servicio a más de 2.000 empleados en un gran campus de oficinas.
Proveedor de medios sociales de hiperescala, Dinamarca e Irlanda
Proporcionamos una cobertura celular comercial fiable en instalaciones enormes. Estandarización en instalaciones de varios países.
Sistema de salud de Memorial, Michigan, EE. UU.
Ampliamos, con rapidez, la cobertura de banda ancha a las tiendas de campaña contra la COVID-19 al aire libre, para respaldar las comunicaciones fundamentales administrativas y de diagnóstico.
Empresa de tecnología Fortune 50, EE. UU.
Optimizamos la implementación y la conectividad de las cámaras de video IP y otras soluciones de seguridad y protección física.
La red celular y Wi-Fi han coexistido durante décadas y, hasta la fecha, ninguno de ellas ha sustituido a la otra. Por el contrario, ambas han florecido, y se acepta ampliamente que continuará existiendo la necesidad de múltiples tecnologías inalámbricas diferentes. Si bien las tecnologías Wi-Fi y celulares tienen similitudes, admiten, en gran medida, diferentes casos de uso, lo que, con mayor frecuencia, ha permitido que se complementen en lugar de reemplazarse.
Celular
La red celular, que opera en el espectro con licencia, implica la presencia de un propietario de espectro, en forma de operador de red móvil (MNO). Para el suscriptor, la ventaja es que la conexión a la red es automática, universal y generalizada. La tecnología celular también tiene un mayor alcance para cubrir grandes espacios y, por naturaleza, es móvil, lo que significa que las sesiones de los usuarios se mantienen incluso cuando se mueven entre radios de servicio. La movilidad es una de las características que hace que la red celular sea apta para llamadas de voz, ya que la experiencia del usuario de las llamadas de voz se ve afectada por interrupciones de la sesión, mientras que muchas experiencias de datos (p. ej., correos electrónicos) no. La red celular también es la tecnología en la que las organizaciones de servicios de emergencia (bomberos, policías, ambulancias) se han estandarizado para sus comunicaciones.
Obtenga más información sobre ERA®, soluciones celulares in-building de CommScope
Wi-Fi
Por el contrario, Wi-Fi funciona en el espectro sin licencia, lo que permite que una empresa privada o un propietario cree una red sin depender de un proveedor de servicios comerciales. Por tanto, es el acceso predeterminado a la red doméstica o empresarial. De hecho, se valora por su capacidad de implementación automática y la ausencia de costos de suscripción. La tecnología Wi-Fi proporciona conectividad de alta velocidad desmedida y permite la recopilación de datos del usuario por entidades que no sean un MNO. Sin embargo, tenga en cuenta que el acceso a Wi-Fi no es automático para todos, solo para usuarios autorizados habituales. Los usuarios nuevos o visitantes, si está permitido, deben iniciar sesión.
Obtenga más información sobre RUCKUS®, soluciones de red empresarial inalámbrica de CommScope
Es posible que las primeras implementaciones de redes celulares in-building hayan tenido la reputación de ser costosas y engorrosas para diseñar, implementar y operar. Sin embargo, en los últimos años, las generaciones más recientes de DAS han utilizado la tecnología digital para reducir la huella, aprovechar mejor el uso de la infraestructura de fibra y permitir una mayor flexibilidad en la colocación física de los elementos del sistema.

Cómo la digitalización ha simplificado la implementación y el uso de la red celular in-building
La tecnología de “donante digital” ERA® CPRI es un gran ejemplo de cómo los sistemas digitales han permitido que la implementación de DAS sea más simple y eficiente que el DAS analógica tradicional. CPRI (que se pronuncia “sip-rii”) significa interfaz de radio pública común, un protocolo para señales de transmisión digital o de radiofrecuencia. Consulte el siguiente gráfico interactivo para ver una descripción general de sus beneficios.
El sistema de antena distribuida ERA totalmente digital de CommScope ayuda a permitir que la conexión in-building wireless sea simple y económica y opere en un infraestructura de TI estándar, categoría 6A y fibra. Estas soluciones permiten que los operadores, los hosts neutrales y las empresas proporcionen una gran capacidad con una amplia cobertura en interiores.
Características y beneficios
ERA permite evolucionar la arquitectura del sistema de antenas distribuidas (DAS) y ayuda a las organizaciones a hacer lo siguiente:
- Mover todas las funciones de banda base en múltiples edificios a una sola cabecera optimizada o incluso a las instalaciones del operador, lo que reduce la huella del sistema en el lugar para ahorrar en bienes raíces.
- Aprovechar una interfaz de banda base CPRI totalmente digital que elimina la necesidad de conversiones analógicas a digitales, lo que reduce aún más los requisitos de tamaño y energía en la cabecera.
- Ajustar la capacidad en toda la red por sector o canal a través de una interfaz con función de arrastrar y soltar basada en la web.
- Seleccionar entre una amplia gama de puntos de acceso que ofrecen diferentes niveles de potencia, conectividad de cobre/fibra, potencia con un cable de categoría 6A y soporte MIMO incorporado. Las clasificaciones de espacios exteriores y plénum permiten la implementación en entornos hostiles y espacios ocultos.
- Controlar y manejar, de manera integral, las implementaciones usando el sistema de gestión A.I.M.O.S. comprobado de CommScope.
ERA hace que las soluciones in-building wireless sean sencillas de instalar, fáciles de gestionar y económicas para operar, todo esto mientras se les brinda a los operadores, los hosts neutrales y las empresas el lugar que necesitan para crecer, a medida que las nuevas tecnologías y aplicaciones llegan al mercado.
Interfaz de banda base CPRI
A través de una colaboración con Nokia, ERA ofrece una interfaz CPRI directa a la unidad de banda base (BBU) Nokia AirScale. Esta integración contrae la funcionalidad de hasta seis unidades de radio remotas y su cableado asociado en una sola tarjeta de 300 mm x 145 mm (12 in x 6 in), lo que reduce, en gran medida, el espacio de la cabecera y el consumo de energía.
La seguridad primero
La cobertura de radio de los equipos de respuesta ante emergencias suele ser un requisito en las construcciones nuevas y, a veces, incluso es obligatoria para los edificios actuales. ERA ofrece puntos de acceso especializados que soportan frecuencias populares de seguridad pública, incluida la banda 14 para FirstNet en EE. UU. Estos sitios remotos están disponibles en distintos niveles de potencia de transmisión para abordar las diferencias regionales en los tamaños típicos de los edificios.
A nivel del punto terminal, CommScope ofrece gabinetes de protección contra incendios e inundaciones que cumplen con las normas NEMA 4 y NFPA. CommScope también ofrece una gama de repetidores de RF multibanda diseñados para aplicaciones de seguridad pública. Estos repetidores pueden utilizarse como una fuente de señal para ERA o, de forma independiente, con una conexión coaxial directa a múltiples antenas.
Preparados para el futuro
Las empresas, los dueños de propiedades, los hosts neutrales y los operadores de red necesitan saber que sus inversiones actuales los prepararán para las necesidades futuras. Cada vez se recurre más a las capacidades de in-building wireless para apoyar los servicios nuevos de campus y edificios inteligentes, así como para apoyar el Internet de las cosas (IoT). También necesitan apoyar la evolución de la tecnología a las bandas de 3.5 GHz para admitir la interfaz 5G New Radio en Europa y Asia, y Citizens Broadband Radio Service (CBRS) en EE. UU.
La arquitectura del sistema de frecuencia agnóstica y totalmente digital de ERA asegura que el sistema será capaz de soportar servicios nuevos en las bandas actuales y nuevas, incluido CBRS y sub-6 GHz 5G NR. El fronthaul de fibra multiplexado de ERA también puede compartirse con otros servicios de comunicación. Además, a medida que cambian los patrones de uso, la capacidad puede reasignarse a través de una interfaz gráfica de usuario de software basada en la web en lugar de hacerlo mediante un recableado físico.
Las arquitecturas del sistema varían, pero la mayoría de los sistemas de antenas distribuidas incluyen los siguientes elementos básicos:
1. Una cabecera
Aquí es donde las estaciones base del operador (fuentes de señal) se alimentan en el DAS. La función de la cabecera es convertir las señales de RF o de la estación base digital en un formato y un nivel de potencia que se pueda distribuir a las muchas antenas alrededor del edificio. Con frecuencia, la cabecera se encuentra en un marco de distribución principal (MDF) de un edificio central, pero, con ERA, también se puede virtualizar en una ubicación de campus central, en el centro cercano del operador o incluso en varias ubicaciones. Esta flexibilidad permite ahorrar en las instalaciones en bienes raíces y permite que los operadores conecten de la forma que consideren más eficiente.
2. Distribución fronthaul
Una red de nodos intermedios y cableado que se distribuye por todo el edificio o el campus al que se le presta servicio. Como ERA es totalmente digital, puede aprovechar, de manera eficiente, las conexiones de fibra y cobre, a veces incluso puede aprovechar el cableado preexistente.
3. Sitios remotos y antenas
Estos son los puntos más externos del DAS, en los que la señal se convierte de la señal digital a la RF analógica para la transmisión por aire a teléfonos inteligentes, tabletas y otros dispositivos conectados.
Para obtener más información, consulte el sistema de antenas distribuidas ERA digital de CommScope
5G está empezando a lograr una cobertura crítica en todo el mundo y crecerá su importancia en los próximos años. La adopción de 5G y su indudable potencial han puesto el foco en la red celular in-building, ya que estas tecnologías se están desarrollando en paralelo.
La digitalización de los sistemas DAS es un desarrollo oportuno, ya que permite garantizar que se cumpla la promesa de la tecnología 5G. Por lo tanto, es probable que la red celular in-building cobre un gran interés estratégico para los planificadores de redes durante muchos años más.
Vea el video para conocer más sobre las tendencias celulares in-building de nuestros expertos:
Recursos y estudios de caso
¿Por qué elegir las redes domésticas?
Diseño completamente digital
Completamente digital significa que realiza cambios en el software en lugar del hardware, por lo que es más sencillo de configurar y mantener. Además, nuestras soluciones se implementan sobre la categoría 6A, el cableado de fibra y la conmutación Ethernet existentes, para ahorrar tiempo y dinero.
Servicios 5G incorporados
Las soluciones de CommScope le permiten admitir servicios 3G y 4G en la actualidad y luego cambiar, sin dificultades, a 5G cuando esté listo.
Líder del mercado
Los investigadores independientes del sector clasifican de forma constante a CommScope como el líder del mercado global en sistemas de antenas distribuidas. (Fuente: Mobile Experts Inc., sistemas de antenas distribuidas, 2020).
Folleto
Sistema de antena distribuida digital ERA
Folleto
Servicios profesionales In-Building Wireless
Guía de instalación
Pautas de diseño e instalación de cableado SYSTIMAX para la solución ION-E
Guía de pedido
Antenas y productos pasivos in-building wireless
Celular en interiores: ¿cómo cambiará la tecnología 5G su negocio?
Exploramos cómo desatar todo el potencial de la tecnología 5G en la empresa.