Columbia Public Schools

La primera implementación nacional de tecnología 802.11ac Wave 2 muestra cómo las escuelas pueden adelantarse a las exigencias inalámbricas insaciables

Ha habido un movimiento enorme por las instituciones educativas alrededor del mundo para proveer de sus estudiantes el mejor servicio del Wi-Fi del gigabit. La opinión adiós a los días de pizarras y a los libros de textos como la proliferación de medios y de la tecnología sociales ha cambiado la manera que los educadores enseñan y los estudiantes aprenden. Debido a esta marea, las escuelas están necesitando el Wi-Fi confiable y rápido. No hay nada peor que un profesor que toma tiempo para crear un plan digital de la lección solamente para tener el Wi-Fi inasequible. Esto fuerza a profesores tener un plan B, doblando su trabajo para cada día. Y no nos olvidemos sobre el estudiante. Excitan a los estudiantes para aprender con los dispositivos digitales. Cuando las cosas no están trabajando, la decepción fija el pulg. Las escuelas están buscando desesperadamente para fijar este problema, por lo tanto son listas montar la onda 2 de Ruckus para conseguir su Wi-Fi en condiciones perfectas.

Los desafíos

Centrado en Colombia, las escuelas públicas de Missouri, Colombia (CPS) sirven más que los estudiantes 18K que cubren 300 excesivo las millas cuadradas entre St. Louis y Kansas City. El CPS es acreditado con la distinción por el departamento de Missouri de la educación elemental y secundaria que apoya escuelas excesivas de 30 K-12. Con una cubierta de cuerpo grande del estudiante el districto, CPS luchaba con su anchura de banda de la red. Sus profesores hacían el esfuerzo de incorporar herramientas más digitales en su enseñanza solamente para no tener ningún acceso del Internet para que los estudiantes realicen la lección. La frustración importante ocurría entre los profesores y los estudiantes no gozaban del paseo tampoco.

Hoy, el CPS proporciona un iPad para cada dos estudiantes. La meta futura está para que cada estudiante tenga su propio iPad. Esto, combinado con los números de aumento de teléfonos elegantes y el otro Wi-Fi permitió los dispositivos, pone una demanda más alta uniforme en densidad en la red. Según los funcionarios de la escuela, a pesar del número de escalonamiento de las horas-hombre dedicadas a mantener la red sin hilos en servicio no podría ser contado encendido para estar disponible cuando estaba necesitado. Ambos desafíos ahora se eliminan con su nueva infraestructura elegante Wi-Fi de Ruckus. Tienen la confiabilidad y apresuran necesario para apoyar a su comunidad rápidamente cada vez mayor sin el aumento de los recursos requeridos para la ayuda.

Requisitos
  • Ayuna y el acceso confiable Wi-Fi para entregar el contenido digital
  • Un rendimiento más alto, infraestructura de interior de una capacidad más alta/al aire libre districto-ancha Wi-Fi
  • Infraestructura que puede apoyar una gama de usos y de servicios
  • La gran conectividad sin hilos para resolver plan de estudios interactivo necesita
Soluciones
  • Desplegó más que la onda 2 de 1.400 Ruckus 710 802.11ac
  • Reguladores de Ruckus SmartZone 100
  • Aumentó el número de los clientes concurrentes apoyados por el AP mientras que mejoraba fuerza de la señal y confiabilidad sin hilos
  • Amplió la vida de su infraestructura
Para aprender más sobre este proyecto:

 Descargue el estudio de caso completo

Encuentre más estudios de caso disponibles del estudio page de case o explore el estudio library de case.