Evangel University

El Wi-Fi de Ruckus cambia la forma en que los estudiantes aprenden

HrydXdDXKukvz776G48gav
Ver el video

La tecnología desempeña un papel grande en muchos aspectos de la vida cotidiana, y la educación no es ninguna excepción. Una educación más alta está rompiendo la nueva tierra en la adopción temprana de la tecnología que inspira una nueva generación de principiantes. La universidad de Evangel ha podido transformar educación a los estudiantes' tanto en el interior como en el exterior la sala de clase con la puesta en práctica de una red elegante Wi-Fi. Estudiantes puede conectar y participar en en línea aprender e incluso utilizar fácilmente y con confianza los dispositivos elegantes en la sala de clase. Y no es la universidad justa de Evangel que está realizando un cambio. La necesidad de la anchura de banda sin hilos en la sala de clase está creciendo entre todas las universidades y universidades. Pues la experiencia del estudiante en la sala de clase está cambiando y la facultad y el personal son más confiados en en línea aprender, una red confiable y robusta Wi-Fi está en la tapa de la lista de la prioridad. Todavía, la conectividad no es restricta justo a la sala de clase. La conectividad confiable de la red es necesaria en cuartos del dormitorio, instalaciones de deportes, y áreas uniformes del campo común del exterior. El Wi-Fi es “agradable-a-tiene no más,” solamente un componente estratégico de cualquier escuela. Según el estudio de Educause, los por ciento excesivos de 60 de estudiantes de universidad dijeron que no atenderían a una universidad sin el Wi-Fi extenso.

Desafío

Fundado en 1955, la universidad de Evangel es una universidad cristiana comprensiva situada en Springfield, Missouri. Encendido situados los acres excesivos de 100 con siete pasillos residentes, cinco edificios académicos, una capilla grande y un centro atlético, la escuela sirven sobre estudiantes de 2200 y facultad y personal de 400. Con los años, había llegado a ser evidente que la vieja Wi-Fi infraestructura Evangel tenía en lugar llegaba a ser cada vez más problemática a los estudiantes y a la facultad. Con los estudiantes excesivos de 1.100 viviendo en campus, los estudiantes se convertían frustraron con el funcionamiento de la herencia Wi-Fi.

“Conseguíamos a docenas de píos a la semana en cómo era el malo la red Wi-Fi y cómo los estudiantes conseguían desconectados y fueron descontentados,” los estados Gary Blackard, principal oficial de información en la universidad de Evangel.

Requisitos
  • Infraestructura de WLAN que es scalable e innovadora
  • Red confiable que resuelve las necesidades de alta densidad de estudiantes y de la facultad
  • movilidad Campus-ancha
  • El onboarding seguro y simple
  • Despliegue y mantenimiento fáciles de la red
Soluciones
  • La solución de la red del alto rendimiento que resuelve actual y el futuro Wi-Fi necesita con conectividad y cobertura superiores
  • Puntos de acceso desplegados de 335 para proporcionar cobertura amplia del campus
  • Facilidad de la gerencia de ZoneDirector
  • Capacidades mejoradas de la densidad y rendimiento de procesamiento total
Para aprender más sobre este proyecto:

 Descargue el estudio de caso completo

Encuentre más estudios de caso disponibles del estudio page de case o explore el estudio library de case.