Forest Hills Public School District

Michigan. 10.000 estudiantes. El programa 1:1 Chromebooks necesitaba más de 30 dispositivos por AP.

vk3nbwEdtokPxd9oovTh7k
Ver el video

El aprender de Digital está en la subida. El aprender mezclado, las salas de clase movidas de un tirón y los planes de estudios digitales contratan a estudiantes y ayudan a instructores a ser más eficaces. Los libros de textos se están convirtiendo a digital y abren los recursos educativos (OER) son accesibles en línea para que los dispositivos móviles proporcionen el contenido rico e interactivo. Traiga su propio dispositivo (BYOD) y 1:1 que computa iniciativas está substituyendo laboratorios atados con alambre de la computadora, pues la mayoría de los estudiantes ahora tienen acceso constante a una computadora portátil, a una tableta o a una computadora de Chromebook. Con este adelanto, las escuelas necesitan ser preparadas con una red confiable que asegure a estudiantes y los profesores tienen en caulquier momento, dondequiera tienen acceso para la enseñanza y aprender ininterrumpidos. Importantemente, como transición de las escuelas a aprender más screen-based, también necesitan proteger aislamiento de datos del estudiante con el acceso de red seguro.

El desafío

Red de la herencia de Forest Hills la' no podía continuar con los requisitos de la anchura de banda de una población cada vez mayor de dispositivos sin hilos. Establecido en 1956, varios de los edificios del districto veinticuatro fueron construidos con los materiales antipáticos del “RF”, tales como bloque de ceniza y ladrillo, haciéndolo difícil de entregar servicio sin hilos rápido y confiable.

“Con la extensión de Chromebooks en las escuelas, encontrábamos que una vez que usted introdujera más que los dispositivos sin hilos de 25-30 en un punto de acceso, comenzaría a empantanar y a convertirse en un punto de la contención,” indicamos a Chris Alger, técnico en el districto de la escuela pública de Forest Hills. 

Requisitos
  • Un seguro y fácil manejar la red
  • Cobertura ubicua Wi-Fi y fuerza fuerte de la señal para entregar altas tarifas de datos a los millares de clientes concurrentes
  • Ayuda del cliente de una capacidad más alta por el punto de acceso (AP)
  • Una red de la futuro-prueba que podría crecer mientras que las necesidades del districto crecen
Soluciones
  • Desplegado cerca de 1.000 APs de interior a través del districto con onda 2 R500, H500 y R700 de 802.11ac de Ruckus'
  • Instaló el Ruckus SmartZone virtual (vSZ) para que la redundancia entregue la alta disponibilidad necesitada para en línea aprender
  • Cloudpath instalado para onboarding seguro de los dispositivos de BYOD 
Beneficios
  • Estudiantes equipados y personal de FH con una infraestructura confiable y segura
  • Aumentó el número de los clientes concurrentes apoyados por el AP mientras que mejoraba fuerza de la señal y confiabilidad sin hilos
  • la red de la Futuro-prueba a crecer como su districto crece
Para aprender más sobre este proyecto:

 Descargue el estudio de caso completo

Encuentre más estudios de caso disponibles del estudio page de case o explore el estudio library de case.