NetCologne

Cologne se convierte en la ciudad inteligente con tecnología que inspira

Las ciudades alrededor del mundo se hacen frente con los nuevos desafíos que requieren un nuevo acercamiento mejorar comunidades y a ciudadanos del servicio. Los recursos limitados están haciendo necesario para aumentar eficacia y para hacer más con menos, todos mientras que mejoran servicios y seguridad del ciudadano. Para hacer esto, los líderes están dando vuelta a la numeración. Si en transporte público o en un café, la mayoría de la población cuenta con siempre un servicio adicional: Wi-Fi libre. Las ciudades han reconocido cada vez más la importancia de la numeración y la están invirtiendo en las redes públicas Wi-Fi como la base para todos los proyectos elegantes de la ciudad.

Desafío

Para equipe una ciudad entera del Wi-Fi comprensivo, allí son algunos desafíos que necesitan ser superados. Las diversas condiciones estructurales y geográficas presentan una amplia gama de los requisitos técnicos de la infraestructura. Como el abastecedor regional más grande de los servicios de telecomunicación modernos en Alemania, NetCologne deseó abordar este desafío para proveer la ciudad de Colonia del acceso a una red del Wi-Fi del público a través de la ciudad. El foco estaba en todos los ciudadanos que podían conectar tan no sólo el centro urbano sería equipado de una red Wi-Fi pero también de la feria comercial y del Rheinenergiestadion, hogar de el 1. Equipo del balompié de FC Köln.

“Para ofrecer a los ciudadanos de los servicios elegantes comprensivos de la ciudad de Colonia, necesitamos una infraestructura confiable Wi-Fi, en la cual todos los usos se podrían proporcionar la anchura de banda necesaria, la calidad del servicio y funcionalidades. Los varios servicios deben ser transportados así y los usos importantes, que son anchura de banda-críticos o tiempo-críticos, se deben hacer disponibles. Era importante para nosotros que la red esté disponible no sólo en sitios turísticos ocupados pero también en las partes alejadas de la ciudad en donde usted puede satisfacer a los ciudadanos de Colonia,” Ivan Andric explicadas, líder del grupo para el sistema que consulta en NetCologne.

Requisitos
  • Establezca una red comprensiva, confiable Wi-Fi en la ciudad de Colonia para todos los ciudadanos
  • Construya una infraestructura que permita que una multiplicidad de usuarios simultáneos tenga una experiencia inconsútil el practicar surf y de la comunicación
  • Instale un acceso Wi-Fi en el nivel del portador-grado
Soluciones
  • Puntos de interior superiores al aire libre instalada 7782 y T300 de Ruckus' y de acceso R500 (APs)
  • Desplegó la entrada elegante 200 de la célula para manejar el APs
  • Estableció una red con fuerza y funcionamiento constantes de la señal
  • Estableció una conexión confiable Wi-Fi para hasta 1,8 millón de usuarios mensuales
Beneficios
  • La red libre Wi-Fi a través de la ciudad, iguala de las atracciones turísticas
  • Infraestructura para existir y servicios elegantes futuros de la ciudad para los ciudadanos de la ciudad
  • Puesta en práctica de un camino del clima como proyecto elegante de la ciudad para la protección del ahorro de la energía y del clima
Para aprender más sobre este proyecto:

 Descargue el estudio de caso completo

Encuentre más estudios de caso disponibles del estudio page de case o explore el estudio library de case.