DOCSIS® de baja latencia de CommScope
Ofreciendo la mejor latencia de ida y vuelta para aplicaciones sensibles al retraso
La latencia de red puede frustrar a los usuarios de aplicaciones sensibles al retraso, provocando interrupciones en los juegos, almacenamiento en búfer de video y experiencias de AR/VR (realidad aumentada/realidad virtual) que distan mucho de ser realistas. Además, la fluctuación, esto es, la variación en la latencia, aumenta el problema al crear tiempos de respuesta impredecibles para los usuarios.
DOCSIS de Baja Latencia (LLD) crea un carril rápido a través de la red HFC para reducir considerablemente la latencia y la fluctuación, al tiempo que proporciona a los operadores de red un nuevo flujo de ingresos por servicios de alto valor y baja latencia.
CommScope tiene preparada una solución integral LLD que ofrece a los usuarios un rendimiento de baja latencia desde el hogar hasta Internet y de regreso.

DOCSIS de baja latencia
Características y beneficios
Baja latencia, integral
La solución LLD de CommScope puede identificar el tráfico sensible al retraso, separándolo e incorporándolo al carril rápido. Esto proporciona a los operadores de red una plataforma poderosa que pueden utilizar para brindar a los suscriptores la velocidad y la capacidad de respuesta que requieren.
Nuevos ingresos por servicios
Existen muchos jugadores por ahí en busca de la victoria. LLD les ofrece una ventaja por la que están dispuestos a pagar, y proporciona a los operadores de red una nueva oportunidad de ingresos. LLD va mucho más allá de los juegos, creando oportunidades para otras aplicaciones sensibles a la latencia como videoconferencias, AR/VR, servicios de voz y más.
Menor latencia, jugadores más felices
En los juegos, se hace un movimiento y se espera una respuesta inmediata—pero la latencia puede crear retraso y frustrar a los jugadores. La solución LLD de CommScope se encarga de esto, al reducir el retraso de ida y vuelta de cientos de milisegundos a menos de 15 ms. Además, LLD reduce la fluctuación para tiempos de respuesta más predecibles y una ventaja competitiva clave.
¿Por qué CommScope?
La primera solución LLD de la industria
CommScope cubre la brecha entre la necesidad y la solución con el primer sistema LLD integral de la industria. El sistema extiende la especificación LLD de CableLabs con un mecanismo innovador de identificar e incorporar tráfico de baja latencia al carril rápido LLD, inaugurando una nueva clase de servicios.
Liderazgo de DOCSIS
Cuando se trata de DOCSIS, puede confiar en CommScope para la innovación y el liderazgo. Hemos enviado más de 200 millones de dispositivos DOCSIS y 10 mil sistemas CMTS a operadores de red de todo el mundo.
El presente se encuentra con el futuro
CommScope sigue dando forma a la red del futuro. Nuestro amplio portafolio, arquitectura flexible y capacidades de servicios profesionales permiten a los proveedores de servicios evolucionar continuamente sus redes de banda ancha.
Desde el diseño de materiales hasta la solución de los desafíos más complejos de arquitectura o ancho de banda, nuestra experiencia inigualable en infraestructura de cobre, fibra, alámbrica e inalámbrica es la base de las redes actuales, y del mañana. Siempre estamos anticipándonos al futuro, para garantizar que siempre esté un paso adelante.
Construyendo la banda ancha para 2021 y más
No hay duda de que las redes de comunicaciones están jugando un papel en nuestras vidas más importante que nunca. CommScope es la empresa que le ayudará a maximizar su red actual e invertir en nuevas soluciones que pueden ayudarle a reducir la latencia, ampliar el ancho de banda, mejorar el flujo ascendente y ampliar las oportunidades de ingresos en los próximos años.
Recursos destacados
Servicio de baja latencia para servicios de banda ancha mejorados
Libro electrónico
En este artículo, Ian Wheelock, de la oficina de CTO de Redes Domésticas, describe las causas de la latencia de la red y su impacto cada vez más significativo en las aplicaciones de los usuarios finales. Revisa la tecnología disponible para abordarla y cómo los proveedores de servicios pueden unir estas técnicas para ofrecer servicios mejorados.
Solución de Latencia de Red - ¡Que empiece el juego!
Infografía interactiva
La latencia de red es desagradable para los jugadores Pero con DOCSIS de Baja Latencia (LLD), puede ayudarlos a vencerla, y eso es un ganar-ganar. Descubra la forma en que CommScope da a los operadores de red y a sus suscriptores una ventaja competitiva con una solución integral LLD que se encuentra actualmente disponible.
Cómo puede DOCSIS de Baja Latencia cambiar las reglas del juego
Webinar
En este webinar, el equipo CommScope describirá la forma en que el retraso en la red afecta las aplicaciones de Internet, mostrará ejemplos de retrasos típicos de la red que surgen en las conexiones de cable, y describirá el impacto en el negocio asociado con la latencia y la fluctuación. Esta introducción va seguida de una descripción general de alto nivel de la tecnología LLD y una demostración de juegos en el mundo real, por medio del uso de un sistema integral LLD de CommScope que muestra la forma en que DOCSIS de Baja Latencia de hecho cambia las reglas del juego.

Artículo de lectura fácil: CommScope dice que su plataforma de DOCSIS de Baja Latencia está lista para la tecnología.
Artículo
Jeff Baumgartner, Editor senior de LightReading, artículo sobre la era de baja latencia de DOCSIS de CommScope.
DOCSIS de Baja Latencia: Concepto y Resultados Experimentales
Blog
¿Puede LLD cumplir con su promesa de desempeño excepcional para aplicaciones sensibles al retardo? En este blog, presentamos las características clave que ofrecen experiencias innovadoras para sus suscriptores. También proporcionamos un enlace a los resultados de diversos experimentos que hacen uso de LLD en una red DOCSIS 3.1
DOCSIS de Baja Latencia: Juegos y más
Blog
En el mundo de los eSports profesionales, un retraso de milisegundos puede significar la diferencia entre la victoria y la derrota, y los jugadores aficionados son igual de apasionados en cuanto a la reducción del retraso. CommScope está llevando LLD a las redes de banda ancha en todo el mundo, para dar a los jugadores la velocidad que necesitan para competir y ganar.
Deportes electrónicos
Patrocinador oficial del equipo profesional Philadelphia Fusion de la Overwatch League.