Pulitzer Hotel

Una red fácil de gestionar que mantiene a los huéspedes conectados

P84Yyjn6F1teCK5Aq7o4BE
Ver el video

Si usted está planeando un viaje de negocios o vacaciones, una de las decisiones más importantes es qué hotel usted planea permanecer en durante su época de la visita. Hoy, las huéspedes del hotel alinean el acceso Wi-Fi más arriba que cada otra amenidad, incluyendo el estacionamiento libre y el desayuno elogioso. Las huéspedes tienen la expectativa del tener Wi-Fi confiable al permanecer en un hotel apenas tanto como consiguiendo un sueño de la buena noche. Nada es de frustración a las huéspedes del hotel que luchando con una conexión irregular Wi-Fi. De hecho, en muchos de casos tener calidad pobre Wi-Fi y de clientes trastornados afectará negativamente la vuelta del hotel en la inversión (ROI), por lo tanto la necesidad del Wi-Fi confiable.

Desafío

Localizado en Amsterdam, Países Bajos el hotel prestigioso de Pulitzer dataron de la edad de oro. El hotel se fija dentro de 17mo restaurada 25 y las décimo octavas casas del siglo que fijan una vez la escena para el negocio próspero reparten entre los comerciantes comerciales y jugaron a casa a las vidas decadentes y ostentosas de aristócratas holandeses. Pulitzer se ocupaba de una red anticuada y miraba a la prueba futura su infraestructura. Eran gasto demasiada hora que solucionaba ediciones en su red Wi-Fi y que conseguía quejas diarias.

En mundo de hoy de la tecnología le juzgan en la calidad de su Wi-Fi. En hoteles, esto es especialmente verdad puesto que tratan con frecuencia de la gente del negocio que necesidades en línea son esenciales o los viajeros que desean simplemente conectar con la familia y los amigos mueven hacia atrás a casa.

Requisitos
  • Para proporcionar alta capacidad y el vídeo que fluye a todos los clientes
  • Red confiable que resuelve las necesidades de alta densidad de clientes dondequiera dentro del estadio
  • Despliegue y mantenimiento fáciles de la red
Soluciones
  • H500 desplegado en todos los cuartos, 30 R500 en los espacios públicos, 1 R700 en el cuarto de reunión general y 1 punto de acceso al aire libre de T301-S
  • Instaló el SmartZone 100 para manejar los puntos de acceso
Beneficios
  • Capaz de proveer de la televisión libre del Wi-Fi y del IP en todos los cuartos un acoplamiento al minibar
  • Todas las oficinas y sistemas del negocio están conectados con la red combinada de Ruckus/Juniper
  • Experiencia que vaga inconsútil a través del hotel entero
  • Experiencia realzada del cliente

Encuentre más estudios de caso disponibles del estudio page de case o explore el estudio library de case.