Cómo la fibra eléctrica está impulsando la educación de su familia
Si tiene un hijo o una hija en la universidad, probablemente pueda identificarse con esto. Aunque sea muy cuidadoso en la investigación a la hora de elegir la universidad o establecimiento de educación superior perfecto para ellos, y examine todo, desde los tamaños de las clases hasta las reseñas y clasificaciones en línea, la decisión suele basarse en la sensación instintiva del lugar al visitarlo. Aún no habrá salido del automóvil y sus hijos dirán: “No hay que buscar más”.
Cómo conectar con sus hijos
Dicen que lo sabrán tan pronto como entren en el campus. Las primeras impresiones, creadas principalmente por la estética del campus y el ambiente general, importan. A medida que se instalan, esas mismas variables pueden afectar a todo, desde la actitud hasta el rendimiento académico. Eso nos lleva al análisis de “la forma sigue a la función” y cómo un buen diseño de la tecnología del campus puede marcar una gran diferencia.
El concepto de campus conectado (inteligente) ha crecido enormemente en los últimos años, evolucionando mucho más allá de conectar edificios individuales y asegurar la conectividad inalámbrica o cableada de alta velocidad dentro de los dormitorios. En la actualidad, los campus conectados poseen una red híbrida ubicua que envuelve el campus, conectando a los estudiantes y al personal de dentro y fuera a los recursos, aplicaciones y sistemas para vivir, trabajar y aprender.
Más allá del Wi-Fi
Sin embargo, la red del campus va más allá de la red de TI tradicional y hace mucho más que proporcionar Wi-Fi. Proporciona iluminación exterior, seguridad en el campus, Wi-Fi, banda ancha móvil para un aprendizaje colaborativo que se produce en cualquier lugar, y control de acceso a las instalaciones para proteger a los que viven en el campus.
Este tipo de funcionalidad es vista como una expectativa básica por los futuros estudiantes, sus familias y el personal universitario. Al mismo tiempo, la estética del entorno desempeña un papel fundamental en términos de integrar la tecnología en el campus. En toda Europa y Estados Unidos, muchas facultades son consideradas monumentos históricos en los que cualquier modificación de diseño, por dentro o por fuera, debe ajustarse a directrices estrictas para proteger la integridad estética y/o cultural. Tanto si habla de infraestructura de TI como de un nuevo comedor, la forma es tan importante como la función.Ascenso al desafío invisible
Para algunas aplicaciones de TI, el requisito de un rendimiento exigente alimentado por una infraestructura prácticamente invisible plantea desafíos únicos. Las redes de cámaras de vigilancia en todo el campus, los puntos de acceso de Wi-Fi y la iluminación de seguridad exterior que mantienen a los estudiantes y al personal conectados y protegidos son buenos ejemplos.
Estos sistemas requieren energía de bajo voltaje junto con conexiones de datos de alta velocidad fiables. En interiores, esto se consigue fácilmente utilizando una red de alimentación a través de Ethernet (PoE) que combina la alimentación y la transmisión de datos en un solo cable. Pero PoE tiene una limitación de distancia de 100 metros. En un entorno exterior, la distancia desde la fuente de alimentación hasta el nodo más lejano podría ser de una milla o más. El uso de una infraestructura PoE convencional para cubrir cientos de acres contaminaría el campus con cientos de cajas de acceso montadas en postes que albergarían los extensores PoE necesarios para atravesar las largas distancias.
Sin embargo, con suficiente tiempo, la forma siempre encuentra una forma de seguir a la función. En este caso, la solución de red de datos/alimentación de larga distancia adopta la forma de fibra alimentada, que puede alimentar y conectar dispositivos de forma fiable a una distancia de hasta 2.6 kilómetros (1,56 millas).
Para hacerse una idea de cómo se está utilizando el sistema de fibra alimentada para satisfacer los requisitos de forma y función en el campus, dele un vistazo a este estudio de caso interactivo de la Universidad de Tennessee en Knoxville.
Una solución que parece correcta
Si se enfrenta a algunos de estos retos, es indudable que ya estará considerando diversas soluciones, como PoE y otros métodos. Pero la experiencia de Knoxville y muchas otras instituciones, sin mencionar muchos aeropuertos, hoteles y otras situaciones repartidas similares a la del campus, sugiere que la fibra alimentada va a ser una opción cada vez más popular. Cuando vea lo bien que funciona, puede decirse a sí mismo: “No hay que buscar más”.
“Consideramos a CommScope como un socio de confianza, capaz de ayudarnos a afrontar los desafíos únicos y las necesidades cambiantes asociadas a la conexión de un entorno de campus de educación superior, como la Universidad de Tennessee, Knoxville, con el futuro”.
— Ben Rayfield
Universidad de Tennessee, Knoxville
Fibra alimentada: ficha técnica
Comprenda cómo la fibra alimentada se ha convertido en una tecnología clave en la implementación de redes empresariales y de campus en todo el mundo.