Las tendencias en edificios inteligentes del futuro: por qué una red de conectividad universal es imprescindible
Los edificios inteligentes de hoy en día son lugares complejos y repletos de redes que van a estar cada vez más conectados. Las expectativas actuales de los inquilinos suelen incluir conectividad de datos en cualquier lugar de un edificio, acceso a la energía dondequiera que estén y flexibilidad y fiabilidad en el espacio que elijan. Estas son algunas de las tendencias que verá en el espacio de los edificios inteligentes y nuestra recomendación sobre cómo puede ofrecerlas de forma eficaz y sin problemas.
Los edificios inteligentes han existido durante un tiempo, pero la COVID-19 ha provocado que se replantee qué sistemas pueden ser más importantes en un edificio inteligente de ahora en adelante. Los objetivos de un edificio inteligente suelen centrarse en reducir costos, mejorar la productividad e impulsar prácticas medioambientales, sociales y de gobierno (ESG). Eso ha cambiado un poco en el último año aproximadamente, ya que la pandemia dio la mayor importancia a la salud y la seguridad en la planificación de edificios inteligentes. Así que eso es algo más que hay que tener en cuenta.
Aquí tiene algunas ideas sobre los sistemas y soluciones que tendrá que priorizar en su edificio inteligente a medida que avanzamos.

- Monitorización de energía en tiempo real y previsión de uso. Los días de abrir un sobre, ver cuánta electricidad había utilizado ese mes y experimentar un choque eléctrico se acabaron hace mucho. Los sistemas de edificios inteligentes de hoy en día le permiten revisar las cifras de consumo energético en tiempo real y le pueden alertar de formas en las que podría ahorrar dinero ese mes. Los sistemas de edificios inteligentes también son capaces de predecir el uso futuro de la energía y ayudan a realizar ajustes presupuestarios. Es bueno tanto para reducir costos como para el medio ambiente.
- Sensores y controles de HVAC basados en la ocupación. Los sistemas antiguos, manuales, de calefacción, ventilación y aire acondicionado (HVAC) son famosos por consumir demasiada energía. También son conocidos por su incapacidad para cambiar los ajustes en función de la ocupación del edificio. Así que no importa que no haya nadie en el edificio, si ha configurado su HVAC al máximo esa mañana, solo perderá energía hasta que lo cambie manualmente de nuevo. En un edificio inteligente, los sensores conectados pueden comunicarse con el sistema de control HVAC de su edificio en tiempo real para proporcionarle un control de HVAC basado en la ocupación real.
- Control de calidad del aire. Otra ventaja de un edificio conectado en red y conectado a través de todos sus sistemas es que puede utilizar el sistema inteligente de climatización para supervisar y mejorar la calidad del aire. Los sensores conectados en todo el edificio detectan la humedad y el calor, así como la presencia de gases como oxígeno, nitrógeno o dióxido de carbono, y permiten que el sistema HVAC actúe. Digamos que un sensor detecta un alto nivel de calor procedente de una sala de reuniones específica; su sistema inteligente podría aumentar rápidamente el flujo de aire en esa sala y alertarle del problema.
- Optimización del uso de energía. Un sistema inteligente de control de HVAC también puede apagar completamente la ventilación de su edificio cuando está vacío, y encenderla cuando la ocupación del edificio lo requiera. También puede detectar en su edificio hardware de bajo rendimiento o que funcione mal que deba reemplazarse, lo que, de nuevo, le ayuda a ahorrar energía.
- Sistemas de acceso conectados y cerraduras de puertas. Esta es otra característica de edificio inteligente que se espera que aumente en importancia a medida que las personas regresen a los lugares de trabajo post-COVID-19. Los sistemas de acceso conectados a Internet de las cosas (IoT) y los bloqueos de puertas automatizados le permiten proporcionar a los inquilinos un edificio de oficinas más seguro y sin llave, y ofrecer acceso sin contacto.
Estas son solo algunas de las tendencias que pueden esperarse de un aumento de la importancia y la demanda de los inquilinos en el futuro. Y eso es antes de tener en cuenta los cientos de dispositivos conectados como smartphones, portátiles, tabletas, equipos audiovisuales y más que conforman el entorno de oficina medio actual. Además, antes de considerarlo, la próxima innovación tecnológica de edificios inteligentes que sea imprescindible requerirá también conectividad de red.
¿Cómo se conecta todo esto sin liar las cosas?
Si le parece que todos estos sistemas, objetos y dispositivos necesitarán mucha conectividad de red y cableado para habilitarlos, ¡tiene razón! Sin embargo, una red de conectividad universal (UCG) puede darle las respuestas que necesita. Un UCG es una infraestructura convergente diseñada específicamente para dar soporte a todos sus bienes inmuebles, instalaciones y servicios de TI, todo en una única arquitectura ordenada y organizada. Un UCG le permite conectar todos los usuarios, sistemas y dispositivos de su edificio, ya sean estáticos o en movimiento, y hacerlo de la forma más discreta posible.
Con un UCG puede implementar la infraestructura de cable en un espacio de trabajo, con flexibilidad y escalabilidad incorporadas, para asegurarse de que el espacio esté preparado para el futuro y pueda gestionar la ampliación o reducción de las demandas de los inquilinos. Un UCG lo hace dividiendo el espacio del piso de su edificio en áreas de tamaño uniforme llamadas “células”. A continuación, implemente puntos de consolidación (CP) en los techos de cada célula, ocultos y listos para ofrecer conexiones sencillas a la red central. Conecte un cable de categoría 6A desde el CP y podrá modificar la LAN cableada del edificio, las tecnologías inalámbricas, los sensores de IoT, la iluminación inteligente, el kit audiovisual o los controles de acceso, de forma rápida y sencilla.
Un UCG también le permite optimizar los traslados, adiciones, cambios y actualizaciones de la estación de trabajo, y utiliza menos recursos y mano de obra que un diseño tradicional para hacerlo. Así que dedicará menos tiempo y dinero a la gestión de su edificio y tendrá inquilinos más felices: 1) sus días de trabajo no se ven afectados por los ingenieros que cambian los cables por la oficina y 2) tienen un entorno de trabajo más agradable, seguro y saludable en general.
Se prevé que el mercado mundial de edificios inteligentes crezca de 68 mil millones en 2021 a 265 mil millones de dólares en 2028, a una tasa de crecimiento anual compuesto (CAGR) del 21,6 por ciento1. Los inquilinos merecen sin duda los sistemas conectados y un entorno inteligente de sus proveedores de edificios. Un UCG puede garantizar que les dará eso, además de un factor diferenciador competitivo sobre sus rivales.
1 https://www.fortunebusinessinsights.com/industry-reports/smart-building-market-101198
Red de conectividad universal (UCG): ficha técnica
Todo lo que necesita saber sobre la red de conectividad universal y cómo proporciona la energía y la conectividad que necesita el sistema nervioso de su edificio