El beneficio de la estructura: recordamos la vida antes de los SCS
El enfoque estructurado del cableado ha traído muchos beneficios a las empresas modernas, pero no siempre ha sido así. El experto en cableado estructurado de CommScope, Ricardo Díaz, nos permite vislumbrar cómo solían ser las cosas y cómo han evolucionado.
Todavía recuerdo uno de mis primeros proyectos de cableado estructurado y, en particular, el primer recorrido por el edificio antes de empezar. Se trataba de un gran edificio de oficinas con varios cientos de estaciones de trabajo distribuidas en tres pisos. Durante la inspección del sitio, quitamos algunas tejas del techo, dejando al descubierto toda clase de cables completamente extraños para mí. Cable blindado de par doble y simple, varios cables coaxiales y algunos multipares, la mayoría de los cuales funcionaba en modo punto a punto.
La frase “la distancia más corta entre dos puntos es una línea recta” fue definitivamente el tema. Los paquetes de cables organizados que esperaba en el mundo del cableado de par trenzado no se veían por ninguna parte. Cuando pregunté al instalador qué eran estos cables extraños y por qué no formaban parte del proyecto de cableado estructurado, me explicó claramente las diferencias entre la red de las instalaciones y la red de TI.
Dijo que los sistemas de gestión de edificios (building management systems, BMS) usaban diferentes protocolos y, a fin de cuentas, diferentes tecnologías de cable. Otras aplicaciones, como la seguridad, el control de la iluminación y el A/V, también utilizaban un cableado diferente, instalado por separado y con anterioridad al cableado de TI. Explicó cómo hubo varios responsables de la instalación, cada uno de los cuales tendía cables separados de punto a punto, y que, en última instancia, estas aplicaciones estaban fuera del alcance de un proyecto de cableado estructurado.

Gracias a la bondad de SCS
Mucho ha cambiado desde la visita a este lugar hace casi dos décadas. El protocolo de facto para redes LAN, es decir, Ethernet, se ha extendido a las instalaciones gracias a su bajo costo de puerto y capacidad de direccionamiento. Y con los avances en las normas de alimentación a través de Ethernet (PoE), ahora, una mayor variedad de dispositivos se puede alimentar y conectar en red a través de un mismo cable de par trenzado.
Aplicaciones de seguridad IP, control de acceso e incluso iluminación de bajo voltaje, entre otras, han migrado a Ethernet y cableado de par trenzado. A diferencia de las conexiones de escritorio tradicionales, estos se usan cada vez más en techos, reemplazando los innumerables tipos de cable que había visto en mi visita muchos años atrás. Y se están instalando de acuerdo con las normas de cableado estructurado: en la parte superior, correctamente agrupados y enrutados. Nuestros clientes utilizan cada vez más conceptos como la red de conectividad universal para planificar la conectividad en techo sobre el cableado de par trenzado.
Esta evolución desde el caos multicable hasta un enfoque más estructurado ha traído muchos beneficios: menores costos generales, mantenimiento más sencillo, mayor ancho de banda y una infraestructura preparada para el futuro. Y no olvidemos que el SCS no ha dejado de evolucionar.
Paneles de conexión para un sistema de cableado estructurado en un edificio inteligente
La construcción de edificios inteligentes
CommScope se enorgullece de considerarse a la vanguardia del cableado estructurado, y recientemente tuvimos la oportunidad de practicar lo que predicamos cuando abrimos una nueva oficina en Madrid, España. Esta fue nuestra oportunidad para presentar las buenas prácticas que habíamos descrito en nuestro eBook publicado recientemente: Conectividad en edificios inteligentes. La red de iluminación LED mediante PoE y gestionada por el sistema imVision® AIM que implementó Philips consistía en un cableado GigaSPEED® X10D® Categoría 6A. La conectividad móvil es proporcionada por el sistema in-building wireless ION-E®. Además de ofrecer una verdadera tecnología de edificio inteligente a sus ocupantes, esta oficina también sirve como demostración para otros usuarios finales interesados en los lugares de trabajo más innovadores.
Los edificios inteligentes como este han sustituido el caos por la estructura. Donde había duplicación e ineficacia, ahora hay un enfoque único y consolidado para ofrecer el ancho de banda, la disponibilidad y la capacidad de gestión que necesitan las empresas y los data centers modernos. Dudo que vuelva a recorrer otro edificio con el desorden de cables que vi aquel día, y estoy encantado de no tener que trabajar en uno.
SCS: ficha técnica
Todo sobre los sistemas de cableado estructurado, que son omnipresentes. Analizamos su historia, aplicación, tecnologías y cómo evolucionarán en el futuro.